公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
xuxu
AURIX™
将TC397的QSPI模块的CPOL设置为1,但是示波器显示时钟引脚输出信号的空闲状态并不是高电平,请问是为什么?在debug状态发现其CPOL寄存器确实是 1     Show More
撸起袖子
AURIX™
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。 我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
xuxu
AURIX™
如图所示,主机发送默认高电平,从机发送默认低电平。 我观察到他们的引脚配置输出都是pushpull,可是我软件配置其电位,无法改变。 请问该如何更改数据线的默认电平?🤔 Show More
wl123654
AURIX™
1、使用长数据模式时,接收发送的buffer应该设置为32位宽,还是8位 2、只能传输16byte数据,超过后,无法传输
撸起袖子
AURIX™
链接问题
solved msg Solved
在开发flashdriver的时候遇到这个问题:ltc E121: relocation error in "task1": relocation value 0x8022e842, type rel24 or abs24, offset 0x54, section ".text.flashdriv... Show More
浮云333105
AURIX™
大家有没有碰到过结果事件触发了中断,在中断例程里读取结果事件标志位(EVFLAG.RESEV)时会偶然出现这个值不为1。偶然会出现一下这种情况,没有规律,不知道什么原因
Komon
AURIX™
目前这两个函数返回都是0,是否需要加入新的链接库?
轩富豪
AURIX™
我想使用TC375的E-Ray(flexray),请问哪里可以找到例程资料?
Athena15
AURIX™
在277中里面有引脚配置介绍,397datasheet上面没看到,哪位大神可以指导下吗[图片]
jimwang
AURIX™
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
讨论版信息

AURIX™

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "