TLF35584 CANTC397 をリセットしない

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはインフィニオンチーム、

TC397の制御にはTLF35584を使用し、TC397の監視にはTLF35584 wdgを使用したいと考えています。 しかし、私たちは問題に直面しています、ROTピンはコマンドの下に書いても常に高いです。 エラーcnt(WWDECNT)が2から9まで増加 CAN が見られますが、ROTはまだ高いです。CAN 、手順を見逃していないか、またはチェックする必要のある追加のハードウェアピンがあるかどうかを確認してください。感謝。

 
IfxTLF35584_simplified_read_write(真、0x15、0xEA);TLF_B_REG_DEVCTRL 通常の状態に移行する
IfxTLF35584_simplified_read_write(真, 0x16, ~(0xEA));TLF_B_REG_DEVCTRLN
 

IfxTLF35584_read_write(0x8756);/* PROTCFG = 0xAB */ 保護解除
IfxTLF35584_read_write(0x87DE);/* PROTCFG = 0xEF */
IfxTLF35584_read_write(0x86AD);/* PROTCFG = 0x56 */
IfxTLF35584_read_write(0x8625);/* PROTCFG = 0x12 */

IfxTLF35584_enable_window_watchdog();

IfxTLF35584_read_write(0x87BE);/* PROTCFG = 0xDF */ 保護する
IfxTLF35584_read_write(0x8668);/* PROTCFG = 0x34 */
IfxTLF35584_read_write(0x877D);/* PROTCFG = 0xBE */
IfxTLF35584_read_write(0x8795);/* PROTCFG = 0xCA */

ウェイド

 

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

パワーICボードに転送されます。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 こんにちは

こんにちは!

保護されたレジスタ構成の正しい順序に従っていますか? シーケンスは、保護されたレジスタのロックを解除、書き込み、ロック、および読み取る必要があることです。

また、状態遷移やLDOコンフィギュレーションの変更を要求するには、要求データを2つの別々のレジスタDEVCTRLとDEVCTRLNに次々に書き込む必要があります。 書き込まれたデータ
DEVCTRLN は、DEVCTRL に書き込まれるデータと比較してビット単位で反転する必要があります。 要求は
2 つのレジスタが互いに連続して書き込まれる場合に受け入れられます (最初の DEVCTRL と 2 番目の
DEVCTRLN) であり、2 番目のコマンドの最後に CS の立ち上がりエッジで引き継がれます。

よろしく

クランティ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはポリメラ、

私は答えを見つけます、MPS PINはエントリー実行モードに低く設定する必要があります。 感謝。

ウェイド。

0 件の賞賛