Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

使用官网TC397的开发板,通过SPI使能TLF35584看门狗功能后,ROT一直拉低,无法连接劳特巴赫调试器,刷不了程序。マイクロコントローラプログラミングのサポート 脚拉高后35584仍然给MCU发送复位信号如何解决????

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

MPS拉高后,不会再向因为喂狗超时而向MCU发送复位信息,请重新检查电路。

よろしく

シャンルイ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tlf35584-%E4%B8%80%E7%9B%B4%E7%BB%99MCU%E5%8F%91%E9%80%81%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E4%BF%A1%E5%8F%B7-%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E4%B8%8D%E4%BA%86%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%99%A8/m-p/711149

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

 

https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/OPTIREG-PMIC-TLF35584-Frequently-asked-que...

请参考KBA236167的第9点,拉高MPS引脚到5V。

Q:在OPTIREG™ TLF35584的正常操作中,应如何连接MPS引脚以及在微控制器调试期间如何连接?如何避免OPTIREG™ TLF35584的ROT引脚过低,如果SMU错误引脚为低电平?

A:在OPTIREG™ TLF35584的正常操作中:

- 将MPS引脚连接到GND(这意味着MPS功能通过MPS引脚未被使用)以进行正常操作。
- 通过10kΩ电阻将MPS引脚拉低至地,以进行没有激活MPS功能的操作。
- 连接一个上拉电阻从引脚(例如1kΩ)到QUC或QVR,用于调试和编程微控制器。
- 或者,MPS引脚可以由逻辑信号(例如GPIO)控制,确保MPS功能的高电平激活大于3.0V。
- 通过将MPS引脚拉高至5V选择编程模式。
- 当设备处于编程模式时,由于ERR引脚监视失败、看门狗失败或INIT定时器到期而发生的微控制器复位事件被屏蔽。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tlf35584-%E4%B8%80%E7%9B%B4%E7%BB%99MCU%E5%8F%91%E9%80%81%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E4%BF%A1%E5%8F%B7-%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E4%B8%8D%E4%BA%86%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%99%A8/m-p/628059

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはシサイウェイ、

感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:

由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。

要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选"CN-简体中文"即可。 

谢谢!

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

MPS拉高后,不会再向因为喂狗超时而向MCU发送复位信息,请重新检查电路。

よろしく

シャンルイ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/tlf35584-%E4%B8%80%E7%9B%B4%E7%BB%99MCU%E5%8F%91%E9%80%81%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E4%BF%A1%E5%8F%B7-%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E4%B8%8D%E4%BA%86%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%99%A8/m-p/711149

0 件の賞賛