我们在软件中面临以下 ALM 7 报告问题:-

1。 重置时,ALM 7 的值为 04020092,而根据安全手册,重置时的温电源或冷电源时的值应为 0x92。

2. 当我们将断点保持在 brsStartupEntry_internal() 时,我们 CAN 看到 ALM 值更改为 0E820092,因此从这里开始只有警报 ALM7[25] - PFLASH 双位地址缓冲区已满、ALM7[26] - PFLASH 多位地址缓冲区已满和 ALM7[27] - PFLASH 零位地址缓冲区已满,这意味着即使在应用程序启动之前,这些警报也会从 HSM 区域 (CBD2200301_D00) 报告。

3。此后,当我将断点保留在 ALM 7 收银机上然后它首先购物时,此时的 ALM 7 值是 0E00092

4。在没有任何断点的情况下自由运行时,该值为 0E020090

CAN ,请帮助我们了解可能导致 PFLASH 双位地址缓冲区已满、PFLASH 多位地址缓冲区已满、PFLASH 零位地址缓冲区已满错误的原因,以及我们如何 CAN 继续解决它?

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @ShailiJhaNew

在这种情况下,它应该考虑调试工具的连接,我建议你在代码中通过UART接口打印一组SUM_AG寄存器的值进行验证。
BR,
Jeremy

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@ShailiJhaNew
我想知道你能否介绍一下你的测试平台,比如开发板、演示代码、调试器工具等。
此外,我建议你说明测试步骤。
BR,
Jeremy

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@ShailiJhaNew

事情进展如何?

BR,

杰里米

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@ShailiJhaNew

你解决问题了吗?

BR,

杰里米

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @ShailiJhaNew

在这种情况下,它应该考虑调试工具的连接,我建议你在代码中通过UART接口打印一组SUM_AG寄存器的值进行验证。
BR,
Jeremy

0 点赞