TC397 想要教學下載 P33.14 和武器什麼不是系?是内部拉?

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TC397 P33.14 个我用作 GPIO,出一个 PWM 信号超音波雷达芯片,T14 (P33.14) 接到电平芯片,会拉低 VVRSB 路供电。量,T14 (P33.14) 一接到电平芯片,VEVRSB 路电流会增加一个 60mA 左右,致外部 35584 QST 流,微波电落。想要教下 P33.14 和武器什麼么系?是内部拉?

下圖是我的原理圖

Catch04BB(10-09-(10-12-12-23-11).jpg

Catch(10-09-16-0(10-12-12-23-11).jpg

  

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城,

在檢查您的示意圖之後,我們有幾個想法:

1)由於 P33,P34 的使用過多,可能會從 VEVRSB 消耗過多的電流(因為它們從哪裡獲得電量)。 為了驗證我們的假設,您可以將 R1238 斷開到 V_STB 並通過 TC397_3V3 為其供電,以查看我們是否再觸發 QST 過電流(儘管,它可能在待機模式下有一些問題)。

IFX_likunqiao_0-1697166825419.png

 

2) 待機調節器 5.0 伏特/10 毫安 (特拉夫 35584QxVS1) 或 3.3 伏特/10 毫安 (太郎 35584QXvs2) (QST)。 這只接受 10mA 通過。 因此,您可以考慮在 P33 和 P34 上添加電阻器而不是 0R,並在可能的情況下提供輸出拉電壓,以降低 P33 和 P34 的電流消耗。

IFX_likunqiao_0-1697167077438.png

謝謝

 

在原始文章中檢視解決方案

0
12 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城,

您的 V_STB 和 VDO_STB 連接到哪裡? 它是否連接到超聲波傳感器? 請注意,35584 的 QST 沒有過多的電流排放能力。 你可以分享你的整個示意真是太好了

Infineon-TLF35584QV-ProductOverview-DataSheet-v01_00-EN.pdf

另外,您的 P33.14 是如何連接到您的傳感器? 它是否用作觸發器或開關來打開設備?

謝謝

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨麗君橋:

另外,您的 P33.14 是如何連接到您的傳感器?它是否用作觸發器或開關來打開設備?

P33.14 連接到電平轉換芯片

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城

再次感謝您的答案,請給我提供我上面提出的更多答案,很高興為我提供整個示意,以更好地支持您。

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,英菲尼恩的朋友:

您的 V_STB 和 VDO_STB 連接到哪裡? 它是否連接到超聲波傳感器?

35584 的 QST 僅連接到 397 的 VEVRSB,397 的 P33.14 則連接到 E521.42 的中國電路編號參考。

事實上,我們主要想知道為什麼 397 的 P33.14 會影響 VEVRSB 的電源。

附件是相關的示意圖

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城,

在檢查您的示意圖之後,我們有幾個想法:

1)由於 P33,P34 的使用過多,可能會從 VEVRSB 消耗過多的電流(因為它們從哪裡獲得電量)。 為了驗證我們的假設,您可以將 R1238 斷開到 V_STB 並通過 TC397_3V3 為其供電,以查看我們是否再觸發 QST 過電流(儘管,它可能在待機模式下有一些問題)。

IFX_likunqiao_0-1697166825419.png

 

2) 待機調節器 5.0 伏特/10 毫安 (特拉夫 35584QxVS1) 或 3.3 伏特/10 毫安 (太郎 35584QXvs2) (QST)。 這只接受 10mA 通過。 因此,您可以考慮在 P33 和 P34 上添加電阻器而不是 0R,並在可能的情況下提供輸出拉電壓,以降低 P33 和 P34 的電流消耗。

IFX_likunqiao_0-1697167077438.png

謝謝

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,英菲尼恩的朋友:

35584 的 QST 仍在 397 的 VEVRSB 中使用,並且 P33.14 端口的序列電阻分別提高到 100 歐姆和 1K,但它仍然不起作用。 然後 P33.14 向 TC397_3V3 添加拉力,也不起作用。

如果 397 的 VEVRSB 連接到 TC397_3V3,待機狀態下會出現什麼問題?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,


35584 的 QST 仍在 397 的 VEVRSB 中使用,並且 P33.14 端口的序列電阻分別提高到 100 歐姆和 1K,但它仍然不起作用。 然後 P33.14 向 TC397_3V3 添加拉力,也不起作用。


正如我之前提到的,不僅有一個引腳(P33.14) 消耗來自 P33 和 P34 的電流,您可能會在 P33 和 P34 的所有引腳上施加電阻。

 


如果 397 的 VEVRSB 連接到 TC397_3V3,待機狀態下會出現什麼問題?


是的,它有待機狀態問題。 TC397_3V3 在待機模式下不會提供電源。 我在之前聊天中提到的是驗證 V_STB 無法從 QST 獲得過多電流的消耗。 因此,通過一個簡單的實驗,斷開 R1238 並連接到 TC397_3V3,我們可以確保將有足夠的電流提供給 VEVRSB。

謝謝

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城,

你有什麼進展嗎?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城,

感謝你在英語凌技社區的提問!對此,我有一些小小的建:

由于本界面是英文界面,你在本界面的提問都會一被送到國外的工程那行回答,但是在提問内容是中文,所以些問又會再次次国内的工程行回答,而是在提問内容是中文,所以你得答的案。因此,我建議你在中文界面中行提問,方便我的工程分配對于的法行回答。

要切到中文界面,你可以直接接右上角的言,勾「CN- 體中文」即可。

谢谢!

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨昆橋:

我們仍在分析過程中

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城,

對此主題有任何進展或仍有問題?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨玉城

一切如何,您是否仍在這個主題上遇到問題,否則我會關閉它

0