TC39 三 TriCore™ 之间的时钟共享
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
大家好。
我应该建立一个由三个 TriCore™ Tc39 共享同一时钟的系统,以确保微控制器之间的完美同步。

我想问一下我的想法是否正确,从准确性的角度来看,两者中哪一个更好:

  1. 我想连接一个 TriCore™ ,它将直接连接到外部晶体,这个微控制器将把其PLL0产生的时钟作为外部时钟输出,频率为200MHz,分配给另外两个Tricore。
    然后,该时钟信号将被分配到另外两个 Tricore,这两个 Tricore 将配置为外部输入时钟模式,因此它们将从振荡器引脚 XTAL1 获取外部时钟。 此时我想知道是否有可能绕过 “Slave” Tricores 的 PLL,因为进入微控制器的这个 200MHz 时钟信号已经准备好在 CCU 中分布了。
  2. 我 MULTICH_CONNECT_PCB 水晶的 TriCore™ 。 通过引脚 XTAL2,我将振荡器信号分配给其他两个 TriCore™ ,后者将从引脚 XTAL1 获取信号,这两个信号将配置为外部输入时钟模式。 这样,每个微控制器将使用其内部 PLL 来生成时钟。 每个微型都会使用自己的 PLL 这一事实是否会导致三个 Tricore 的时钟之间发生相移?

提前感谢你的帮助

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Clock-sharing-between-three-Tricore-TC39/td-p/664072

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

你能否进一步解释以这种方式同步这些微控制器的用例?

最诚挚的问候。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Clock-sharing-between-three-Tricore-TC39/m-p/665686

0 点赞