TC38xx 新项目:未达到 _START
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
你好,英飞凌社区,

我在 ADS 中为 TC38 处理器创建了一个新项目。 我选择了自定义COOLDIM_PRG_BOARD 。

作为活动构建配置,我有默认的TriCore™调试(任务)。

在 core0_main 函数中,我只是添加了一个简单的循环,递增一个变量并检查其值。

我在构建项目时没有发现任何错误,但发现了 5 条警告"未使用的变量 '__START0'声明" START1、2、3、4 和 5。

我已使用 TC38xx COOLDIM_PRG_BOARD上的 UDE 调试器加载生成的 elf 文件。 我能看到这些符号。

我想通过设置断点来查看程序是否到达 COre0_main 函数,但当我开始运行程序时,程序并没有到达 COre0_main 函数。 根据代码,我在启动文件 Ifx_Ssw_Tc0.c 中的 _START 函数处设置了一个喙点 但这个也没有达到。

如果有人能告诉我问题出在哪里,我将不胜感激。

预先致谢和问候

弗朗西斯卡

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC38xx-new-project-START-not-reached/td-p/692403

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@FranciscaGS

感谢您的澄清。

该问题与 UDE 调试器上成功加载的应用程序为何无法触发断点有关。

我们认为这与 UDE 调试器有关。 您能否就此联系调试器供应商?

 

谢谢,

卡芙雅

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC38xx-new-project-START-not-reached/m-p/693639

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@FranciscaGS

在使用任务调试器的 ADS 中,我可以接触到启动代码,并通过更改调试器配置在那里设置断点。 请参阅所附截图,其中显示了我对调试开始后启动软件所做的更改。

按照设置:调试配置> 初始化> 转到。

能否请您尝试根据需要更改此设置,并告知我们您能否在启动软件时保留断点?

 

问候,

卡芙雅

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC38xx-new-project-START-not-reached/m-p/693041

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Kavya_B

感谢您的回复。

如果我没理解错的话,你是直接从 ADS IDE 调试的。

在我的案例中,我试图调试

我正在尝试调试 ADS IDE 外部 ADS 生成的 elf 文件。 我有一个 UDE 调试器,通过它的集成开发环境,我可以加载生成的 elf 文件,在那里我可以看到符号并设置断点,但当我开始运行程序时,这些断点却无法到达。

有可能做到我正在尝试的事情吗?

 

不过,我已经上传了您提到的设置,但对我的情况没有任何影响。

 

谢谢并致以问候、

弗朗西斯卡

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC38xx-new-project-START-not-reached/m-p/693081

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@FranciscaGS

感谢您的澄清。

该问题与 UDE 调试器上成功加载的应用程序为何无法触发断点有关。

我们认为这与 UDE 调试器有关。 您能否就此联系调试器供应商?

 

谢谢,

卡芙雅

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC38xx-new-project-START-not-reached/m-p/693639

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Kavya_B

感谢您的回复。

我同意。 我已经联系了 PLS 支持人员。

 

谢谢,问候,

弗朗西斯卡

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC38xx-new-project-START-not-reached/m-p/694227

0 点赞