Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TC38xデータシートには、以下の温度プロファイルの例に従った保持時間とTjが記載されています。 TC387Qの温度プロファイルを教えてください。

また、TC387Qのデータフラッシュメモリは、1k以上の書き込み/消去サイクルの耐久性と、15年以上のデータ保持、すべてのデバイスの10ppm未満のフォルトドロップアウトを備えた堅牢性を備えていますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/td-p/652016

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TC38x-DataSheet-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4626f229553016fb316...

 
TC3.30xデータシートの品質宣言に関するセクション38を参照してください。 2 番目の質問のデータが見つかりませんでした。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/653452

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

したがって、このサンプルプロファイルはTC387に固有ですよね?

また、プロファイルを使用して保持時間を計算する方法、80°Cの例を挙げていただけますか?

LSG_0-1701913539100.png

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/654333

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

温度プロファイルの例は、動作寿命(tOP_CC)が24,500時間と定義されている理由を説明しています。 動作寿命の持続時間が温度レベルによってどのように変化するかを詳細に説明し、これらの温度で費やされた合計累積時間は合計で最大24,500時間になります。

特に、55°C以下の温度での保持時間は150,700時間と規定されています。 この情報は、デバイスの動作寿命と保持時間を決定する上での温度条件の重要性を強調しています。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/654625

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

マニュアルのように提示されるデータは実用的ではありません。 これらは温度使用の理論的な曲線を定義しますが、実際のユースケースを特定することは不可能です。

例えば、動作温度制限が110°(それ以上ではない)になるようにボードを設計し、それを最悪のケースと見なしたい場合、110°一定での最小総耐久性はどれくらいですか? データシートの表で定義することは不可能です!

他のIFX uCファミリーでは、温度によって最小寿命が指定されていますが、なぜここでは別の方法で表示する必要があるのでしょうか?

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387Q-Data-Flash-Retention-Time/m-p/654964

0 件の賞賛