问候!!
我们计划在项目中使用英飞凌MCU,并希望获得该器件的以下数据 - TC387QP160F300SADKXUMA1
1)原理图和布局指南
2) 参考设计
3) 我们可以单独 MULTICH_CONNECT_PCB ADC和模拟基准5V,VDD=1.25V和其他电源轨3.3V吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/td-p/674694

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Ram_Saktidar

 

对于 1) 和 2):您可以参阅 BGA-292 封装的 PCB 设计指南

对于 3):是的,您可以使用此 POWER_DRILL2GO 电源方案,有关更多信息,请参阅用户手册中的表 283 电源模式和拓扑选择,此处为 e。描述了此的供电模式。

 

最诚挚的问候,

见面。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/678754

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,认识
我无法访问上述 6EDL_SPI_LINK 以获取指南
请分享用户手册和指南文档给 ram.saktidar@vvdntech.in

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/678765

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Ram_Saktidar,请按照本 6EDL_SPI_LINK 中提到的步骤进行访问。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/678768

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Meet_T
我无法找到 3.3V 快速 GPIO 的 VOH 和 VOL 值,请给予支持。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Queries-in-TC38-MCU/m-p/693407

0 点赞