TC37x 上可配置的外部中斷數上限為多少?

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

對於我們的應用程序,我們需要大量來自"外部(通過端"口引腳)的中斷。

在用戶手冊中 " AURIXTC3XX_UM_ " 部分 1_v2.0.pdf 中,它在第 16.10.4 章中寫出 "... 保留八個 SRN(INT_SCUSRC [7:0])來處理外部中斷。 ..."。

但是當我檢查註冊器時,只有 SRC_SCU_ERU0-4 可用。

提前感謝

最好的問候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/td-p/650531

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@G3ud1,是的,我明白 UM 中的陳述式與實際可用的 SRN 數量衝突。 請注意,僅實現四個 SRN(SRC_SCUeUX(x = 0-3))來處理外部中斷。請同時查看應用提示 INT_TC.H006。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/m-p/650572

在原始文章中檢視解決方案

0
2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@G3ud1,是的,我明白 UM 中的陳述式與實際可用的 SRN 數量衝突。 請注意,僅實現四個 SRN(SRC_SCUeUX(x = 0-3))來處理外部中斷。請同時查看應用提示 INT_TC.H006。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/m-p/650572

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗯,好吧,我明白。 非常感謝您的快速回應!

順便說一句,對於那些不知道在哪裡找到 " INT_ " TC.H006 的人。

它在 AURIX TC37x 錯誤表中。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/m-p/650589

0