Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

このアプリケーションでは、「外部」(ポートピン経由)から来る多くの割り込みが必要です。

ユーザーマニュアル「AURIXTC3XX_um_part1_v2.0.pdf」では、第16.10.4章に次のように書かれています。 "...8 つの SRN (Int_SCUSRC[7:0]) は、外部割り込みを処理するために予約されています。 ....".

しかし、レジスターを確認すると、SRC_SCU_ERU0〜4しか使用できません。

前もって感謝します

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/td-p/650531

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@G3ud1、はい、UMのステートメントが使用可能なSRNの実際の数と競合していることを理解しています。 外部割り込みを処理するために実装されているのは 4 つの SRN (SRC_SCUERUx (x=0-3)) のみであることに注意してください。また、アプリケーションヒントINT_TCもご確認ください。H006 です。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/m-p/650572

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@G3ud1、はい、UMのステートメントが使用可能なSRNの実際の数と競合していることを理解しています。 外部割り込みを処理するために実装されているのは 4 つの SRN (SRC_SCUERUx (x=0-3)) のみであることに注意してください。また、アプリケーションヒントINT_TCもご確認ください。H006 です。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/m-p/650572

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ふむふむ、わかりました。 迅速な対応ありがとうございました!

ちなみに、「INT_TCがどこにあるかわからない人のために。H006」です。

AURIX TC37xの正誤表にあります。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/What-is-the-maximum-number-of-external-interrupts-that-can-be-configured-on-the/m-p/650589

0 件の賞賛