TC357:フラッシュメモリをEEPROMとして使用して、ユーザーが変更可能な不揮発性データを保存する CAN か。

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これを行う CAN 、次のことをアドバイスしてください。

  1. 消去 CAN 最小セグメントサイズはいくつですか?
  2. その耐久性はどれくらいですか? (最大消去回数)
  3. 消去/書き込み時間はどれくらいですか?
  4. フラッシュを使用したEEPROMエミュレーションのリファレンスソースコードはありますか?

ありがとうございました!

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @koala

はい、EEPROMエミュレーション CAN 。

  1. 消去 CAN 最小セグメントサイズはいくつですか?
  2. その耐久性はどれくらいですか? (最大消去回数)
  3. 消去/書き込み時間はどれくらいですか?

セクション 3 xx不揮発性メモリサブシステムの説明についてはTC6xxユーザーマニュアルパート1、機能の説明についてはセクション6.2、耐久性と消去/書き込み時間の仕様についてはTC35xデータシートセクション3.26表3-56、デバイス固有の情報については TC35 x ユーザーマニュアル付 録 セクション6にアクセスしてください。

このドキュメントはすべてMyICPから入手できます, アクセス方法に関する情報が必要な場合は、この リンクをたどってください.

  1. フラッシュを使用したEEPROMエミュレーションのリファレンスソースコードはありますか?

TC3xxに関しては、TC334、 TC375 、 TC397 のデモがあります。

よろしくお願いいたします

エリック

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @koala

はい、EEPROMエミュレーション CAN 。

  1. 消去 CAN 最小セグメントサイズはいくつですか?
  2. その耐久性はどれくらいですか? (最大消去回数)
  3. 消去/書き込み時間はどれくらいですか?

セクション 3 xx不揮発性メモリサブシステムの説明についてはTC6xxユーザーマニュアルパート1、機能の説明についてはセクション6.2、耐久性と消去/書き込み時間の仕様についてはTC35xデータシートセクション3.26表3-56、デバイス固有の情報については TC35 x ユーザーマニュアル付 録 セクション6にアクセスしてください。

このドキュメントはすべてMyICPから入手できます, アクセス方法に関する情報が必要な場合は、この リンクをたどってください.

  1. フラッシュを使用したEEPROMエミュレーションのリファレンスソースコードはありますか?

TC3xxに関しては、TC334、 TC375 、 TC397 のデモがあります。

よろしくお願いいたします

エリック

0 件の賞賛