TC334 ADC 对浮动引脚进行采样
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
你好,

我在测试 TC334 时发现了一个奇怪的问题,使用 AURIX 中的 ADC 例程,端口浮动时的电压为 0.3V,而当我在 ADC 配置中启用 adcGroupConfig.disablePostC alibration 时,端口浮动电压变为大约 1.63V,这是什么原因造成的,这会影响正常采样吗?

提前谢谢你。

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Yubo,

一些更新:

我们确认并观察到与您报告的水平相似,无论是否启用后校准,均为 0.45V 和 1.5V。

基本原理是在启动校准过程结束时,将内部采样电容器预处理到~Varef的水平。 由于采样电容器在转换过程中会放电,ADC 读取的残余电压较低。 每次转换后,校准后过程执行 1 步(总校准 256 步程序中),残差水平可能会有所不同。为了进一步调查,我必须与&研发团队联系,以获取有关校准后对采样电容器的影响的更多细节。

请注意,通常建议不要让模拟引脚浮动,而是通过电阻器将它们连接到接地。 另请注意,在 TC3xx 应用中,无需进行后校准。

 

IFX_likunqiao_1-1693361296610.png

 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Kunqiao,

这对我有很大帮助,我会更仔细地研究这些信息,再次感谢!

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Yubo,

由于内部电路 CAN不公开,但原理是这样的:

启用校准后功能后,由于内部算法将额外的校正C网络与采样上限并行连接,因此残余电荷值会受到影响。

这证实了我在解决方案中提到的情况,一些内部电路确实对浮动引脚产生了反向影响

0 点赞