你好, 我们需要控制 4 个 BLDC。 如果我们使用 TC298 作为微控制器,是否可以控制 4 个 BLDC。 BLDC 的频率可能不高,不超过 10K。 BLDC 为 3 相(6 脉冲电压)。 我知道 TC298 有 GTM 模块,其子模块 TOM 有 15 个通道。 但是,如果我们控制 4 个 BLDC,这意味着我们至少需要 24 个通道(可能还需要一些通道以供参考)。 因此,意味着TOM频道还不够。 你有什么建议吗? 提前谢谢! 闭嘴

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC298-control-BLDC/td-p/680912

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

是的,尽管 TOM 模块只有 15 个通道,但使用 Infineon TC298 微控制器可以控制 4 个 3 相 BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01 。 这可以通过巧妙地使用TOM通道以及利用其他可用模块(例如SPE和FlexRay)来实现。

 

首先,请注意,每个 3 相 BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01 需要 6 个 PWM 信号(每相两个)。 这意味着您总共需要 24 个 PWM 信号来控制 4 个 BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01。 正如你所提到的,TOM 模块只有 15 个通道。 但是,您可以使用 TOM 门控计数器模式来生成额外的 PWM 信号。 通过将 TD700N22KOF_TIM 模块的 FSOI 输入配置为对 CCU0 子模块的时钟进行门控,您可以有效地将每个 TOM 通道的可用 PWM 信号数量增加一倍。 这意味着您可以使用 15 个 TOM 通道生成多达 30 个 PWM 信号。

 

其次,您可以使用 SPE 子模块来评估三个 S2GO_2_HALL_TLE4966K EVAL_PASCO2_SENSOR 输入,并支持 BLDC 引擎的 EVAL_100W_DRIVE_CFD2 。 SPE 子模块可与 TOM 模块结合使用,以滤波输入信号,并在检测到新的输入模式后触发 TESTBOARD_150PC_OUT 寄存器的延迟更新。 这可以帮助减少TOM频道的负载并提高整体系统性能。

 

第三,您可以使用FlexRay模块提供额外的通信通道来控制BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01。 FlexRay模块提供高速通信通道,可用于在微控制器和BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01之间传输PWM信号和其他控制数据。 通过将 FlexRay 模块与 TOM 和 SPE 模块结合使用,您可以使用 TC298 微控制器有效地控制四个 3 相 BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01 。

 

总之,虽然 TC298 微控制器的 TOM 模块只有 15 个通道,但仍然可以使用该微控制器控制 4 个 3 相 BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01 。 通过使用TOM门控计数器模式、SPE子模块和FlexRay模块,您可以生成所需数量的PWM信号,并将必要的控制数据传输到BLDC WM_MOTOR_CONTROL_01。 当然,您需要仔细设计和测试系统,以确保它满足您的特定性能和安全要求。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC298-control-BLDC/m-p/680932

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Shute10,

你有 5 个 TOM 模块,每个 TOM 有 16 个通道。 因此,它对您的应用程序来说已经足够了。 你也可以使用 ATOM 模块进行 6-PWM 控制,甚至 CCU6 模块。

Kunqiao_L_0-1706077211039.png

请参考如何使用它们的代码示例:

GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC297_TFT

GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC297_TFT

ccu6_PWM_Generation_1_Kit_tc275_LK

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC298-control-BLDC/m-p/682419

0 点赞