大家好,

我想使用 QSPI0 利用 TC233 内置的 EEPROM。

不幸的是,我在 tc21x/tc22x/tc
23x Family 的参考手册中找不到关于 EEPROM with QSPI0 的明确信息。

你能给我举个例子或者提供一些信息吗。

最诚挚的问候,
JJ

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@EROM_SAMOTH ,
实际上,我对你的问题有点困惑,在我看来,使用上面的 QSPI 引脚连接 AT25128 是正确的,而且,你应该按照 AT25128 的数据表学习如何与之通信。
BR,
Jeremy

在原帖中查看解决方案

0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @EROM_SAMOTH 
1) 你能给我举个例子或者提供一些信息吗。
-不幸的是,没有通过 SPI 接口访问 EEPROM 的特别演示,但是, GitHub 上有一个 SPI 演示供你参考了解详情。
BR,
Jeremy

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

感谢你的回复 @Jeremy_Zhou

我尝试过使用 QSPI,但没有取得太大的成功。

我想知道我应该如何配置 QSPI 来访问 EEPROM。

由于 TC233 只有一个 QSPI,即 QSPI0,我 CAN 只设置 QSPI0 来掌握 SPI。

那么,是否可以将 EEPROM 设置为类似从机 SPI (?) 的东西?

或者,有没有办法只使用一个 QSPI 与 EEPROM 通信?

最诚挚的问候,
JJ

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @EROM_SAMOTH 
1) 有没有办法只用一个 QSPI 与 EEPROM 通信?
— 在我看来,在分享一些建议之前,我想知道你使用的是什么 EEPROM 芯片。
BR,
Jeremy

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @EROM_SAMOTH 
TC233 作为主设备绝对能够通过 SPI 接口访问 AT25128。
BR,
Jeremy

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,@Jeremy_Zhou 

在 tc21x/tc22x/tc23x 系列的设备数据表中,带有 EEPROM 的 qspi0 相关引脚,例如 SCLK (SCK)、MTSR (SI)、MRSTA (SO) 和 SLSO7 (CS),如下所示(见图)。

  1. QSPI0_SCLK0: P20.11
  2. QSPI0_MTSR: P20.14
  3. QSPI0_MRSTA: P20.12
  4. QSPI0_SLSO7:P33.5。

EROM_SAMOTH_1-1691366387731.png

那么,如果 " QSPI0 Master 的引脚相关配置"是根据上述参考资料完成的,是否可以在不配置另一个 " QSPI0 从机 (EEPROM) 的情况下与 EEPROM 通信,"还是我应该为 EEPROM 的配置做一些额外的操作?

最诚挚的问候,
JJ

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@EROM_SAMOTH ,
实际上,我对你的问题有点困惑,在我看来,使用上面的 QSPI 引脚连接 AT25128 是正确的,而且,你应该按照 AT25128 的数据表学习如何与之通信。
BR,
Jeremy

0 点赞