大家好,

目前正在使用 Swap/Partitions 概念实现 SOTA(TC3xx 系列)。

检查为应用程序和引导加载程序实施 SOTA 的可行性。

1。对于两个独立的软件,SOTA是否可行?

2。如果是,我们如何处理 两个独立软件的 UCB23 for SWAP 配置。

用例将使用 SWAP 概念来更新应用程序和引导加载程序(避免使用引导加载程序更新器软件)。

 

谢谢,

最好的问候

Nagendrababu Pulaparthi

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,


您 CAN 使用不同的 PFLASH 库来存储不同的软件(将 APP 软件存储在一个库中,将引导加载程序存储在另一个库中)。 请参阅 AP32404 的第 15 张幻灯片,该幻灯片适用于 TC39x PFLASH。 例如,您 CAN将应用软件存储在存储组 0 和 1 中(从地址 0xA0000000 开始),并将引导加载程序存储在存储组 4 () 中。 如图所示,假设 PFLASH 当前正在存储应用程序软件版本 1.3 和引导加载程序版本 2.1,您现在的要求是将它们更新到较新版本,然后您 CAN 使用如图所示的交换功能,将库 2,3 用于新版本的 APP 软件,将库 5 用于新版本的引导加载程序。 这样,您就可以利用交换功能 CAN 更新两个单独的软件。 请注意,如果您使用此方法,则所有银行都将被交换(没有机制仅允许对特定银行进行交换),因此,如果您想使用交换功能更新软件,请随时注意这一点。

最诚挚的问候,
见面。

0 点赞