SPI 制御AURIX™ TC2xx のマルチ選択ピンのマスターからスレーブへの設定

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

マルチセレクト端子のSPI制御マスターからスレーブへのリファレンスコード例を教えてください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-control-Master-to-slave-of-the-multi-select-pin-configure-for-Aurix-TC2xx/td-p/694489

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DevinHuang 

ASCLINの代わりにQueued Synchronous Peripheral Interface(QSPI)モジュールを使用することをお勧めしますが、その理由は単純で、ASCLINはクロック位相を変更できないため、すべてのSPI動作モードと完全に互換性があるわけではありませんが、それ以上に、QSPIには他にはない非常に優れた機能があります。 パッケージを送信するたびに設定を変更(または保持)する可能性があります。

このPOWER_DRILL2GOモジュール全体について詳しく知りたい場合は、ユーザー マニュアルの 2章、1694 ページ、セクション 37にすべての情報が記載されています。

また、例を試すこともできます。

SPI_CPU_1_KIT_TC375_LK 

質問への回答として、(QSPIを使用することにした場合)ユーザーマニュアルの1780ページのBACONレジスタからCSラインを選択できます

David_R_1-1708125908056.png よろしく! :1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-control-Master-to-slave-of-the-multi-select-pin-configure-for-Aurix-TC2xx/m-p/695819

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DevinHuang

複数選択ピンのことを何と呼んでいるのか、明確にしていただけますか?

TC2xx for SPIには2つのトレーニングがあります。 TC297 TFT KIT_A2G_TC387_MOTORCTR用に 1 つ、TC275 PSOC4_HVPA_LITE_KIT KIT_A2G_TC387_MOTORCTR用に 1 つあります。

この6EDL_SPI_LINKから直接コードと、それを ADS にインポートする方法のガイドを見つけることができます。

よろしくお願いいたします

エリック

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-control-Master-to-slave-of-the-multi-select-pin-configure-for-Aurix-TC2xx/m-p/695206

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

次の図を参照してください。

単一の SPI マスターは複数のスレーブにMULTICH_CONNECT_PCBを実行できます。 MOSI、 MISO、および SCK は並列接続できますが、各スレーブには個別の CS ピンが必要です。

通常の状態では、 CSピンはハイに保持されます。 マスターが特定のスレーブと通信する場合、 そのスレーブのCSピンをローにプルダウンします。

複数のデバイスを制御するための参照コード例はありますか?

DevinHuang_0-1708062325008.png

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-control-Master-to-slave-of-the-multi-select-pin-configure-for-Aurix-TC2xx/m-p/695376

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DevinHuang 

ASCLINの代わりにQueued Synchronous Peripheral Interface(QSPI)モジュールを使用することをお勧めしますが、その理由は単純で、ASCLINはクロック位相を変更できないため、すべてのSPI動作モードと完全に互換性があるわけではありませんが、それ以上に、QSPIには他にはない非常に優れた機能があります。 パッケージを送信するたびに設定を変更(または保持)する可能性があります。

このPOWER_DRILL2GOモジュール全体について詳しく知りたい場合は、ユーザー マニュアルの 2章、1694 ページ、セクション 37にすべての情報が記載されています。

また、例を試すこともできます。

SPI_CPU_1_KIT_TC375_LK 

質問への回答として、(QSPIを使用することにした場合)ユーザーマニュアルの1780ページのBACONレジスタからCSラインを選択できます

David_R_1-1708125908056.png よろしく! :1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-control-Master-to-slave-of-the-multi-select-pin-configure-for-Aurix-TC2xx/m-p/695819

0 件の賞賛