Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なるコミュニティ、

TriBoard TC3X7を使用しています。 2つのSPIインターフェースが必要です。 データシート TriBoard Manual TC3X7 V2.3 (infineon.com) SPIインターフェースは1つしか見つかりませんでした。 それは本当にそうですか、それとも私が何かを見落としたり誤解したりしていますか?

よろしくお願いいたします

パトリック

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-TriBoard-TC3X7/td-p/676566

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@PatrickPavle 

TC387 データシートには、特定のモジュールとして構成できるピンが明記されており、たとえば QSPI4 を使用するには、次の回路図を使用できますが、QSPI には 4 つの信号 (MRST/MISO、MTSR/MOSI、SCLKO (CLK)、SLSO (CS)

David_R_0-1705427772675.png

ASCLIN0をSPIとして使用することもできます。

よろしく!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-TriBoard-TC3X7/m-p/677776

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

1. トライボードで利用可能な正確なデバイスを見つけることができます。

2.対応するデバイスのデータシートを見つけることができます。 例えば:

https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/32-bit-tricor...

3. データシートから QSPI 機能を持つピンを見つけ、このリストを Triboard ユーザー マニュアルの「6 コネクタ ピン割り当て」セクションと比較して、使用する QSPI ピンを選択できます。https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TriBoard_TC3X7-UserManual-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d462700c0a...

よろしくお願いいたします。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-TriBoard-TC3X7/m-p/677236

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Nambi

正確なデバイスはTC387です。

Triboard ユーザー マニュアルには QSPI インターフェイスが 1 つしかありませんが、2 つ必要です。

PatrickPavle_0-1705393296208.png

ポート P14.2 は、"6 Connector Pin Assignment" リストに表示されません。

 

よろしくお願いいたします。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-TriBoard-TC3X7/m-p/677368

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@PatrickPavle 

TC387 データシートには、特定のモジュールとして構成できるピンが明記されており、たとえば QSPI4 を使用するには、次の回路図を使用できますが、QSPI には 4 つの信号 (MRST/MISO、MTSR/MOSI、SCLKO (CLK)、SLSO (CS)

David_R_0-1705427772675.png

ASCLIN0をSPIとして使用することもできます。

よろしく!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-TriBoard-TC3X7/m-p/677776

0 件の賞賛