SCU_RSTCONについて。SMU の無効化とイネーブルへの復帰

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私はSCU_RSTCONを無効にしました。SMU =0x0 (SMU のトリガに対してリセットは生成されません)。

ALM10[0](ソフトウェアアラーム0)、ALM10[1](ソフトウェアアラーム1)をSMU_RESETに設定しました。 次に、SMU を RUN に設定し、コマンド SMU_Alarm(0) を設定します。

ALM10[0]が1, SCU_RSTSTATに設定されていることを確認しました。SMU が 0 の場合、リセットは行われません。 これはさすがだと思います。

 

それから私はSCU_RSTCONをセットしました。SMU を0x1し(SMU リセットのトリガーに対してシステム リセットが生成されます)、コマンド SMU_Alarm(1) を発行します。

ALM10[1] が 1 に設定されているのにリセットが行われていないのを確認しましたが、これは SCU_RSTCON に設定しているため、予期されていません。SMUから0x1へ。

 

私はSE保護とSMU_KYES保護に注意を払いました、それは彼らの問題ではないはずです。

どなたかアドバイスをいただけますか?
なぜSCU_RSTCONを設定したのか。SMU は 0x1 に戻り、SMU コマンドでソフトウェア アラーム 1 をトリガーしましたが、残りは期待どおりに発生しませんでした。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/About-SCU-RSTCON-SMU-disable-and-back-to-enable/td-p/675710

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Mac_Zhao 

SMU の初期化の最後に、SMU_core ステート マシンの実行状態をアクティブにしましたか。
プログラム例をご確認いただけますSMU_Reset_Alarm_1
KIT_A2G_TC387_MOTORCTRおよび AURIX™TC3xxユーザーマニュアルパート1 セクション15.3.1.7の場合詳細については、ステートマシンSMU_coreを参照してください。

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/About-SCU-RSTCON-SMU-disable-and-back-to-enable/m-p/676932

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Mac_Zhao 

SMU の初期化の最後に、SMU_core ステート マシンの実行状態をアクティブにしましたか。
プログラム例をご確認いただけますSMU_Reset_Alarm_1
KIT_A2G_TC387_MOTORCTRおよび AURIX™TC3xxユーザーマニュアルパート1 セクション15.3.1.7の場合詳細については、ステートマシンSMU_coreを参照してください。

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/About-SCU-RSTCON-SMU-disable-and-back-to-enable/m-p/676932

0 件の賞賛