Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

AURIX™ Development Studio(ADS)のコード例「OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC375_LK」と「OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC375_LK」を実行すると、図1に示すように、OneEyeがDASにMULTICH_CONNECT_PCBできないことがわかりました。

HUOYU_0-1704728190913.png

 

図2は、OneEyeウィンドウに用意されている5つのオプションを示していますが、どのオプションもDASに MULTICH_CONNECT_PCB できません。

HUOYU_1-1704728244629.png

 

ADSとOneEyeをアンインストールして再インストールしましたが、それでも問題は TESTBOARD_150PC_OUT動作しませんでした。

その原因は何でしょうか? ありがとうございます!

ADSバージョン:1.9.20
OneEyeバージョン:2.56

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/td-p/672563

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

MULTICH_CONNECT_PCBボタンをクリックするだけで機能するはずです。

Kunqiao_L_0-1704853823292.png

Kunqiao_L_1-1704853845516.png

 

同じADSと片目で私の側に奇妙なことが起こるのを見ませんでした。 唯一の違いは、TC397をテストしたことです

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/673552

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはHUOYU、

DAS EVAL_BDPS_DRIVER が本当に正しくインストールされているかどうかを確認できますか? この場所 C:\Program Files\DAS64\clients の下に、デバイスに MULTICH_CONNECT_PCB ときに DAS 接続状態を表示できるアプリケーションがあるはずです。 赤い円の中に何かがあるはずです。

Kunqiao_L_0-1704779770891.png

 

また、USBプラグを差し込むときにDASが存在する場合は、ウィンドウ設定の「デバイスマネージャー」を確認してください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/672875

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはKunqiao_L、

お返事ありがとうございます!

私はあなたが言ったことに従って、図3と図4に示すように2つの項目をチェックしました。

fig 3.png

fig 4.png

投稿に記載されている状況がまだ存在するようになったので、どうすれば解決できますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/673211

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

MULTICH_CONNECT_PCBボタンをクリックするだけで機能するはずです。

Kunqiao_L_0-1704853823292.png

Kunqiao_L_1-1704853845516.png

 

同じADSと片目で私の側に奇妙なことが起こるのを見ませんでした。 唯一の違いは、TC397をテストしたことです

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/673552

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

ADSを完全にアンインストールしてDASを削除した後、ADSを再度ダウンロードしてインストールしたところ、oneEyeに MULTICH_CONNECT_PCB できるようになりました。

 

ここで新しい問題が発生したので、TC275のオシロスコープコードをプロジェクトに使用しています。

このコードでは、CPU0 をオシロスコープとして使用し、CPU1 を使用してサンプリング データを更新します。 CPU0 のコードは、initSignals() がキャンセルされていることを除けば、このケースとほぼ同じです。

OneEyeでは、次の図に示すように、オシロスコープに信号を追加できません。

HUOYU_0-1704896167278.png

HUOYU_1-1704896206207.png

理由がわかりますか?ありがとうございます!

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/674292

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはHUOYU、

私が現場にいない限り、これを引き起こす正確な理由がわかりません。 まず、以下と同じコード例と手順を試して、OneEyeでテストできますか? 問題があるかどうかを確認します。 感謝

Infineon-AURIX_OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC275_LK-TR-Training-v01_00-EN.pdf 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/674477

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはKunqiao_L、

ここにいくつかの追加情報があります:

(1)約半年前に、ユニバーサルアクセスデバイス(UDE)ソフトウェア(UDE Memtool 5.0およびUDE 5.0)をインストールしました。

付属のハードウェアを使用して、 AURIX™ チップをデバッグできます。

以前は、TC375ではなくUDEを使用してTC275をデバッグしていましたが、 MULTICH_CONNECT_PCBに失敗することがよくありました。

fig 5.png

昨日ADSを更新した後、UDEはTC275に MULTICH_CONNECT_PCB できるようになりました。 以前は、ADSの新しいバージョンがリリースされるたびに、時間内に更新していました。

HUOYU_0-1704802021999.png

(2)miniWiggleを使用してADSで与えられたOneEye_TC275 コード例をデバッグしましたが、それでも375と同じ状況が発生しました-DASに MULTICH_CONNECT_PCB できませんでした。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/My-OneEye-cannot-connect-to-DAS/m-p/673266

0 件の賞賛