- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello.
Current latest version of Memtool
Memtool v5.0 [Version 2021.08].
I downloaded the latest version of Memtool v5.0 [Version 2021.08],
connected to Triboard, and tried to connect by clicking the "Connect" button,
but could not connect.
After the connection failed,
I reconnected many times by clicking the [Retry] button and
finally succeeded in connecting.
However, there were many times when I could not connect.
Previous versions
Memtool v4.8
I was able to connect easily with a single press of the "Connect" button.
Is there any way to resolve the phenomenon?
I have tried the following.
・Triboard: TC399, TC397
・H/W connection to Triboard: miniwiggler, USB
I would be very grateful for any hint or recommendation.
Best Regards.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
お世話になります。
現在の最新版 Memtool
Memtool v5.0 [Version 2021.08]
こちらをダウンロードしてTriboardに接続し、
[Connect]ボタンより接続しようとしましたが接続できませんでした。
接続失敗後、[Retry]ボタンより何度も再接続してやっと接続成功できました。
しかし接続できない時が多かった状態です。
以前のバージョン
Memtool v4.8
では、1回の[Connect]ボタン接続で簡単に接続可能でした。
何か現象解決する方法はありますでしょか?
試したことは以下の通りです。
・Triboard:TC399、TC397
・TriboardとのH/W接続:miniwiggler、USB
ヒントやアドバイスをいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
Solved! Go to Solution.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Thank you for your reply.
Also, thank you for confirming Memtool v5.0 [Version 2021.08] connection.
I see. You will be able to connect without problems.
It may be a problem specific to me.
Thank you for confirming everything.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ご返事ありがとうございます。
またMemtool v5.0 [Version 2021.08] 接続確認ありがとうございます。
左様でございますか。問題なく接続可能になるということ承知致しました。
私固有の問題かもしれません。
色々と確認頂きありがとうございました。
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
I have a Triboard TC3X7 TH V2.01 and Memtool 5(2021.08 bUILD5012), and I found no this issue, and every time after the USB port is with insertion, the Connection is OK and displays "Ready for Memtool Command".
Triboard TC3X7 TH V2.01とMemtool 5(2021.08 bUILD5012)を持っていますが、この問題は見つからず、USBポートが挿入された後、接続がOKになり、「Memtoolコマンドの準備ができました」と表示されます。
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Thank you for your reply.
Also, thank you for confirming Memtool v5.0 [Version 2021.08] connection.
I see. You will be able to connect without problems.
It may be a problem specific to me.
Thank you for confirming everything.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ご返事ありがとうございます。
またMemtool v5.0 [Version 2021.08] 接続確認ありがとうございます。
左様でございますか。問題なく接続可能になるということ承知致しました。
私固有の問題かもしれません。
色々と確認頂きありがとうございました。