Memtool v5.0 [Version 2021.08] Cannot connect to Triboard.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MAC_aoki
Level 3
Level 3
Distributor - Macnica (Japan)
5 solutions authored 5 questions asked 5 replies posted

Hello.

Current latest version of Memtool
Memtool v5.0 [Version 2021.08].
I downloaded the latest version of Memtool v5.0 [Version 2021.08],
connected to Triboard, and tried to connect by clicking the "Connect" button,
but could not connect.

After the connection failed,
I reconnected many times by clicking the [Retry] button and
finally succeeded in connecting.
However, there were many times when I could not connect.

Previous versions
Memtool v4.8
I was able to connect easily with a single press of the "Connect" button.

Is there any way to resolve the phenomenon?

I have tried the following.
・Triboard: TC399, TC397
・H/W connection to Triboard: miniwiggler, USB

I would be very grateful for any hint or recommendation.
Best Regards.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お世話になります。

現在の最新版 Memtool
Memtool v5.0 [Version 2021.08]
こちらをダウンロードしてTriboardに接続し、
[Connect]ボタンより接続しようとしましたが接続できませんでした。

接続失敗後、[Retry]ボタンより何度も再接続してやっと接続成功できました。
しかし接続できない時が多かった状態です。

以前のバージョン
Memtool v4.8
では、1回の[Connect]ボタン接続で簡単に接続可能でした。

何か現象解決する方法はありますでしょか?

試したことは以下の通りです。
・Triboard:TC399、TC397
・TriboardとのH/W接続:miniwiggler、USB

ヒントやアドバイスをいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

0 Likes
1 Solution
MAC_aoki
Level 3
Level 3
Distributor - Macnica (Japan)
5 solutions authored 5 questions asked 5 replies posted

Thank you for your reply.
Also, thank you for confirming Memtool v5.0 [Version 2021.08] connection.
I see. You will be able to connect without problems.
It may be a problem specific to me.
Thank you for confirming everything.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ご返事ありがとうございます。
またMemtool v5.0 [Version 2021.08] 接続確認ありがとうございます。
左様でございますか。問題なく接続可能になるということ承知致しました。
私固有の問題かもしれません。
色々と確認頂きありがとうございました。

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
Di_W
Moderator
Moderator
Moderator
500 solutions authored 1000 replies posted 250 solutions authored

I have a Triboard TC3X7 TH V2.01 and Memtool 5(2021.08 bUILD5012), and I found no this issue, and every time after the USB port is with insertion, the Connection is OK and displays "Ready for Memtool Command".

dw_0-1669866866692.png

 

Triboard TC3X7 TH V2.01とMemtool 5(2021.08 bUILD5012)を持っていますが、この問題は見つからず、USBポートが挿入された後、接続がOKになり、「Memtoolコマンドの準備ができました」と表示されます。

 

0 Likes
MAC_aoki
Level 3
Level 3
Distributor - Macnica (Japan)
5 solutions authored 5 questions asked 5 replies posted

Thank you for your reply.
Also, thank you for confirming Memtool v5.0 [Version 2021.08] connection.
I see. You will be able to connect without problems.
It may be a problem specific to me.
Thank you for confirming everything.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ご返事ありがとうございます。
またMemtool v5.0 [Version 2021.08] 接続確認ありがとうございます。
左様でございますか。問題なく接続可能になるということ承知致しました。
私固有の問題かもしれません。
色々と確認頂きありがとうございました。

0 Likes