Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好團隊,

 

我們正在嘗試使用以下配置在 IFX 377 TE 控制器上啟用 3 個 HS CAN 通道

節點 接收 接收連接埠 NPCRx.RXSEL 發送連接埠
CAN00 CAN00_RXDB P20.7 001B P20.8
CAN01 CAN01_RXDB P14.1 001B P14.0
CAN10 CAN10_RXDC P23.0 010B P23.1

 

我們已將所有通道配置為相同的波特率,並且所有通道均採用輪詢方法進行接收和傳輸。

CAN00 和 CAN01 的基節點位址與 Module_CAN0 相同,CAN10 節點的基底節點位址與 Module_CAN1 相同。

我們能夠與以上配置的 CAN00 和 CAN10 節點進行通訊。

每當我們嘗試透過 CAN01 Node 進行傳輸時,我們都會看到 CAN 狀態為 CAN_BUSY。

根據下面的數據表,提到了 P14.0

「P14.0 和 P14.1:緊急停止可以在 DXCPL(DAP over CAN 實體層)模式下被否決。 不
DXCM(透過 CAN 訊息調試)模式中的否決”

我們是否需要按照上面提到的任何額外配置才能使 CAN01 節點正常運作?

請調查並提供回饋。

提前致謝

問候,

桑托什·阿杜拉

SAL-TC377TE-96F300S AB SAK-TC377TP-96F300S AA

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/MCMCAN-CAN01-node-is-not-working/td-p/735793

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Santhosh_Addula

MCISAR 是一款商業軟體。 它受 NDA 保護,因此 MCAL 主題不能在公共社區中討論。


最好的問候,

卡維亞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/MCMCAN-CAN01-node-is-not-working/m-p/738229

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Santhosh_Addula

MCISAR 是一款商業軟體。 它受 NDA 保護,因此 MCAL 主題不能在公共社區中討論。


最好的問候,

卡維亞

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/MCMCAN-CAN01-node-is-not-working/m-p/738229

0