Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、みんな、

TC377のEVADC構成に取り組んでいますが、次のチャネルでハードウェアトリガーを使用しています

G0ch6 - ATOM1_5 (動作しない)
G0ch7 - G2ch7 と同期
G1チャンネル1 - ATOM1_4
G1ch2 - ATOM1_4
G1ch6 - ATOM1_5
G1ch7 - G2ch7 と同期
G2チャンネル6 - ATOM1_4
G2ch7 _ ATOM0_7
G3ch6 - ATOM1_7 nd ATOM2_4
G3Ch7 - ATOM1_7 nd ATOM2_4

G8ch0 - G10ch0 と同期
G8ch3 - ATOM1_4 (動作しない)
G9ch0 - G10ch0 と同期
G10ch0 - ATOM1_7
G11ch0 - G10ch0 と同期

この場合、グループ 0 およびグループ 8 チャネルのハードウェア トリガーは機能していません。 プライマリとセカンダリの最初のグループであるため、これらのチャネルに対して追加の構成を行う必要がありますか? または、ハードウェア トリガーを実行するためのその他の提案。

敬具
サイレシュ。

 

 

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

これはILLDまたはMCALに基づいていますか?

よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

これは ILLD に基づいています。

 

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Sailesh_7

 

設定が正しいかどうかを確認したい:

 

ATOM1_5をADCTRIG0として使用していると仮定すると、GTM_ADCTRIG0OUT0.SEL0 (グループ 0 用) は 0xA として設定する必要がありますが、チャネル 6 を追加したグループ 0 のキューのトリガー入力として GTM ADC トリガー 0 を選択する必要があります。たとえば、チャネル 6 がキュー 0 に追加されている場合は、次のように設定する必要がありますG0QCTRL0。XTSEL = 0x8です。

 

同様に、G8Ch3 が G8 のキュー 0 に追加され、ATOM1_4 を使用していると仮定すると、設定は次のようになりますADCTRIG1。

 

GTM_ADCTRIG1OUT1。SEL0 = 0x5

G8QCTRL0。XTSEL = 0x9です。

 

これらの両方のチャネルの構成が上記のものと似ているかどうかを確認できますか? または、この値がプロジェクトでどのように構成されているかを共有できますか? 以前のコメントでおっしゃったように、これはiLLDベースのプロジェクトですが、トリガー構成をどのように処理しているかを理解できるように、可能であればコードを共有していただけませんか。

0 件の賞賛