Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは

私は自動操縦アプリケーションの開発に取り組んでいるソフトウェア開発者で、プロトタイプ段階の最初のステップとして、ターゲットデバイスをAurix TC399として最終候補に挙げました。 プロトタイプが要求どおりに動作したら、量産用に複数のハードウェアを注文したいと考えています。 このプロセスで対処する必要があるいくつかの障害に遭遇しました。 ぜひご協力ください。

 

問題 : 現在のコードは GNU コンパイラを使用してコンパイルされ、コードは定義されたとおりに実行されます。 ただし、Aurix TC399開発キットで動作させたいと考えています。 その際、Tasking Compilerを使用するAurix Development Studio IDEを使用しています。 GNUコンパイラからTASKINGコンパイラへのコードの移植中に、標準定義ストックに複数の問題(コンパイルエラー)があります。

TC399コントローラでサポートされ、CANコンパイルされたC/C++標準ライブラリをすでにお持ちですか? または、移植の問題を修正するためのヘルプ/ガイダンスを提供していますか?

注:私は「GCCからTASKING Infineon AURIX-WEBへの移行ガイド」という文書を読みました。 ただし、これは移植の問題を解決するのに役立ちません。

SAL - TC399xx - 256F300S BCの

ありがとうございました!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%B0%86-C-%E4%BB%A3%E7%A0%81%E4%BB%8E-GNU-%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%88%B0-Tasking-%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%99%A8/td-p/460807

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Migrating-C-Code-from-GNU-to-Tasking-Compiler/td-p/460799

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは!

GNU TriCoreツールで作成されたライブラリをADSソフトウェアパッケージに含まれているTASKINGトライコアツールにリンクしようとすると、これが機能しない可能性があります。 TASKINGツールビルドライブラリを作成するには、TASKINGツールを使用してライブラリソースを再コンパイルする必要があります。

直面する問題がCコンパイラやアセンブラのエラーなど、異なる性質のものである場合は、取得した診断エラーメッセージと、エラーを引き起こしたCまたはアセンブリ言語のソースコードに関する詳細が、さらなるヒントを提供する必要があります。

よろしくお願いいたします

ウルリッヒ・クロイド
タスキングツールのサポート

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは!

GNU TriCoreツールで作成されたライブラリをADSソフトウェアパッケージに含まれているTASKINGトライコアツールにリンクしようとすると、これが機能しない可能性があります。 TASKINGツールビルドライブラリを作成するには、TASKINGツールを使用してライブラリソースを再コンパイルする必要があります。

直面する問題がCコンパイラやアセンブラのエラーなど、異なる性質のものである場合は、取得した診断エラーメッセージと、エラーを引き起こしたCまたはアセンブリ言語のソースコードに関する詳細が、さらなるヒントを提供する必要があります。

よろしくお願いいたします

ウルリッヒ・クロイド
タスキングツールのサポート

0 件の賞賛