连续操作 DFLASH 时,其他原因会导致程序重置。

此时,程序 CAN不恢复运行并不断复位,即使程序被重写或再次上电也是如此。擦除DFLASH后,程序 CAN 运行。

调试发现,在初始化 DMU 时,程序调用了 Reset to Read 序列命令并输入了 TRAP(trap4,TIN3)。DATR 寄存器的 SBE 位为 1。

此时观察 DFLASH,发现其中一页为 0,其中一页包含数据。

当我抹掉 0xaf020000-0xaf020FFF 部分时,也会出现同样的问题,那就是程序无法运行并且会不断重置。

我的程序是BT程序和APP程序,两者都会调用来初始化DMU。当我屏蔽BT中的初始化DMU程序时,程序 CAN 正常运行。

我目前正在使用 TC377 芯片。

 

下面的代码是 Reset to Read sequence 命令,它会进入陷阱。

yangyong_1-1691811627058.png

我 CAN 如何解决这个问题?

 

 

     

 

    

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

由于您的解释不够明确,建议执行以下概述的基本操作:

  1. 擦除单个扇区。
  2. 将数据写入 8 页。
  3. 从 8 页中读取数据以验证准确性。

CAN 以下链接中找到说明性代码示例:GitHub 示例代码

0 点赞