FTD2XX.dll 在使用 AURIX 开发工作室启动 debugg 时未发现错误
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
嗨,团队,

我正在关注这份入门文档,以闪存评估板应用程序套件 TC3X7 V2.0 的&调试示例项目,设备为 SAK-TC397XX-256 F300S BD。 SAK-TC397XX-256F300S BD

我已经在 Windows 10 上安装了 AURIX 开发工作室。

构建项目没有任何问题,但是在启动调试器时,我收到以下错误 " FTD2XX.dll 未找到。"

我在两个 Tasking Debugger & WinIdea 调试配置中遇到了同样的问题。

此外,启动该工具时又出现了一个错误 " Check IFX Network 遇"到了问题。

不胜感激为克服这个问题提供任何帮助。

谢谢,

Prasanna

Screenshot 2023-11-28 163821.jpgScreenshot 2023-11-28 163954.jpgScreenshot 2023-11-29 084326.jpg

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/td-p/649139

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@prasannabhat,正如错误消息中所建议的那样,你有没有尝试过重新安装 ADS 看看能不能解决问题? 让我知道即使在重新安装后你是否仍然面临错误。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/649727

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Meet

我确实尝试过重新安装 ADS。

我能看到 FTD2XX.dll 是作为 DAS_V8_0_5_SETUP(在 ADS 安装期间安装的)的一部分安装

prasannabhat_0-1701415820984.png

我可以在这里找到丢失的 dll。

prasannabhat_1-1701415897942.png

在某种程度上,ADS 似乎没有找到同样的道路。

我将此路径添加到系统变量 Path 中,现在原始问题已解决。

但是我遇到了这个新错误。

prasannabhat_2-1701416125828.png

 

这里可能出了什么问题?

安装步骤中似乎缺少一些东西。

 

感谢您的协助。

问候,

Prasanna

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/651013

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 Team,

有关于我该如何继续前进的线索吗?

 

BR

Prasanna

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/656200

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@prasannabhat

 

为了更好地了解正在发生的事情,需要额外的信息:

 

TASKING 和 WinIdea 调试器以前在所用机器上运行过吗?


是否使用其他 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 来验证问题?

你能检查一下以下内容是否属实吗?:
构建项目:同时使用 TASKING 和 WinIdea 通过
调试(现在)调试器失败


项目成功构建后,能否将其闪存到设备上(ADS 中的 “Flash Active 项目” 按钮)?


如果启动 “MCD 基本客户端”(应显示所连接设备的所有内核),会发生什么?


你能否卸载 DAS8.0.5 然后使用 DAS_V8_0_5_SETUP.exe(存储在 ADS 安装文件夹中,需要管理员权限)重新安装它? 尝试使用调试器时有变化吗?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/669072

0 点赞