FTD2XX.dll が見つかりません AURIX 開発スタジオでデバッグを起動中にエラーが見つかりません

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、

私は、この ギーティング開始 ドキュメントに従って、デバイスSAK-TC397XX-256 F300S BDを使用して、評価ボードアプリケーションキットTC3X7 V2.0のサンプルプロジェクトをフラッシュおよびデバッグしています。 SAK - TC397XX - 256F300S BDの 

AURIX開発スタジオをWindows 10にインストールしました。

プロジェクトのビルドは問題なく動作しますが、デバッガの起動中に、以下のエラー「FTD2XX.dllが見つかりません」が表示されます。

Tasking Debugger と WinIDEA の両方のデバッグ構成で同じ問題が発生します。

さらに、ツール「IFXネットワークの確認」を起動すると、もう1つのエラーが発生し、問題が発生しました。

この問題を乗り越えるための助けをいただければ幸いです。

ありがとうございました

プラサンナ

Screenshot 2023-11-28 163821.jpgScreenshot 2023-11-28 163954.jpgScreenshot 2023-11-29 084326.jpg

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/td-p/649139

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@prasannabhat、エラーメッセージに示されているように、ADSを再インストールしてみて、問題が解決するかどうかを確認しましたか? 再インストール後もエラーが発生する場合はお知らせください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/649727

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Meet 

ADSを再インストールしてみました。

FTD2XX.dllがDAS_V8_0_5_SETUPの一部としてインストールされていることがわかります(ADSのインストール中にインストールされます)

prasannabhat_0-1701415820984.png

私はここで不足しているdllを見つけることができます。

prasannabhat_1-1701415897942.png

ADSが同じパスを見つけていないように見える方法もあります。

このパスをシステム変数パスに追加したところ、元の問題は解決されました。

しかし、私はこの新しいエラーを取得しています。

prasannabhat_2-1701416125828.png

 

何が間違っているのでしょうか?

インストール手順で何かが欠けているようです。

 

ご協力いただきありがとうございます。

よろしく

プラサンナ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/651013

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、

どうすればよいですか?

 

ティッカー

プラサンナ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/656200

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@prasannabhat

 

何が起こっているのかをよりよく理解するには、追加情報が必要です。

 

TASKING デバッガと winIDEA デバッガは、以前に使用したマシンで動作したことがありますか?


問題を確認するために他の KIT_A2G_TC387_MOTORCTR が使用されましたか?

次の条件に当てはまるかどうかを確認できますか?
プロジェクトのビルド: Pass
TASKING デバッガと winIDEA (now) デバッガの両方を使用したデバッグが失敗する


プロジェクトが正常にビルドされたら、デバイスにフラッシュできますか(ADSの[アクティブプロジェクトのフラッシュ]ボタン)?


「MCD Basic Client」を起動するとどうなりますか(接続されているデバイスのすべてのコアが表示されます)。


DAS8.0.5をアンインストールし、DAS_V8_0_5_SETUP.exe(ADSインストールのフォルダに保存されています-管理者権限が必要です)を使用して再インストールできますか? デバッガを使用しようとすると変更はありますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FTD2XX-dll-not-found-error-while-launching-debugg-with-AURIX-development-studio/m-p/669072

0 件の賞賛