EVRC および EVR33 の供給への短絡/短絡のエラー挿入コード - Aurix TC364

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは皆さん、

誰かがEVRCとEVR33のエラーインジェクションコードを提供しCAN AURIX TC364マイクロコントローラーに供給するために短絡しますか?

よろしく

クリッツ

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Krithika

 

ビット EVR33CON CAN 使用できます。電源電圧スレッショルドへの短絡とEVR33CONを設定するためのSHVH33。SHVL33 のグランド電圧スレッショルドへの短絡 詳細については、ページ番号919のEVR33制御レジスタの説明を確認してください。

レジスタの説明「リセット値を変更しないでください」に記載されているように、「これはテスト目的のみであり、生産には使用しないでください」ことに注意してください。

 

よろしくお願いいたします
会う。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Krithika

 

ビット EVR33CON CAN 使用できます。電源電圧スレッショルドへの短絡とEVR33CONを設定するためのSHVH33。SHVL33 のグランド電圧スレッショルドへの短絡 詳細については、ページ番号919のEVR33制御レジスタの説明を確認してください。

レジスタの説明「リセット値を変更しないでください」に記載されているように、「これはテスト目的のみであり、生産には使用しないでください」ことに注意してください。

 

よろしくお願いいたします
会う。

0 件の賞賛