Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

現在、TC37マイコンのDSADCに取り組んでいます。 このユーザーマニュアルでは、通過帯域周波数に関して次の情報が記載されています。

 

「10kHz≤通過帯域周波数のハードウェア特性に関連して、FIR1は1:1のデシメーションレートで使用する必要があります。」 [出典: AURIXTC3XX_um_part2_v2.0 (1) (1).pdf (ページ:1366)]

 

上記の通過帯域周波数は、入力アナログ信号の周波数を指しているのでしょうか? また、通過帯域周波数≤10kHzにFIR1フィルタを使用することも言及されています。 ここでFIR1フィルターを有効にする必要がある理由はありますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/DSADC-input-signal-s-passband-frequency/td-p/673051

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Bala、次のフィードバックを見つけてください。

 

  1. 「通過帯域周波数」とは、アナログ入力周波数のユーザ予想通過帯域周波数を意味する。 これは直接アナログ入力周波数ではありません。 選択した通過帯域周波数の外側の周波数成分は、 TESTBOARD_150PC_OUTフィルター処理されることが期待されます。

 

  1. FIR0 と FIR1 の両方を有効にすると、最適な SNR が得られます。

 

  1. UMは10kHz≤通過帯域の場合、FIR1のデシメーション・レートは1:1である必要があります。 この情報は廃止されています。 FIR1(2:1または1:1)にデシメーションの柔軟性を提供する主な目的は、異なる出力レートで同じ通過帯域周波数を持つことです。以下の概要を参照してください(fdはDSADCフィルタの出力レートです)。 この表から、FIR1デシメーションレート2:1を選択すると、OSRが2倍、つまりfdが半分になることがわかります。 fPB = fd/3 を半分にすると、fd/6 に等しくなります。

 

よろしくお願いいたします

会う。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/DSADC-input-signal-s-passband-frequency/m-p/681594

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Bala、はい、正しいです、UMの「通過帯域周波数」はDSADCアナログ入力信号の通過帯域周波数です。 2番目のクエリについては、内部でさらに確認する必要がありますが、何かが見つかったらお知らせします。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/DSADC-input-signal-s-passband-frequency/m-p/678164

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Bala、次のフィードバックを見つけてください。

 

  1. 「通過帯域周波数」とは、アナログ入力周波数のユーザ予想通過帯域周波数を意味する。 これは直接アナログ入力周波数ではありません。 選択した通過帯域周波数の外側の周波数成分は、 TESTBOARD_150PC_OUTフィルター処理されることが期待されます。

 

  1. FIR0 と FIR1 の両方を有効にすると、最適な SNR が得られます。

 

  1. UMは10kHz≤通過帯域の場合、FIR1のデシメーション・レートは1:1である必要があります。 この情報は廃止されています。 FIR1(2:1または1:1)にデシメーションの柔軟性を提供する主な目的は、異なる出力レートで同じ通過帯域周波数を持つことです。以下の概要を参照してください(fdはDSADCフィルタの出力レートです)。 この表から、FIR1デシメーションレート2:1を選択すると、OSRが2倍、つまりfdが半分になることがわかります。 fPB = fd/3 を半分にすると、fd/6 に等しくなります。

 

よろしくお願いいたします

会う。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/DSADC-input-signal-s-passband-frequency/m-p/681594

0 件の賞賛