Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

1. UCB DBG で 256 ビット パスワードを使用してデバッグ インターフェイスをロックし、ロックを解除することがわかっています。

2. Aurix TC32LPにJTAGを永久にロックするメカニズムがあるかどうか知りたいのですが? ここでは、一度ロックするとロックを解除する必要がない場合があります。 JTAGデバッグインターフェイスの永続的なロックをトリガーするレジスタ内のある種のビットである可能性があります。

現在、JTAG を永続的にロックする可能性があるかどうかを確認しています。

ユーザー マニュアルから、PSW 保護を使用して JTAG ロックを実行するには、PROCONDBG レジスタをアップデートする必要があり、リセット後に新しい値が UCB_DBG_ORIGIN および UCB_DBG_COPY から適用され、JTAG にアクセスできなくなることを理解しました。

このレジスタ(UCB_DBG_ORIGINとUCB_DBG_COPY)は、TC32LPのアドレス0xAF402400と0xAF403400にあります。

 

AbhijitT_2-1713181298978.png

 

PROCONDBG レジスタでは、DBGIFLCK を 1 に設定して JTAG へのアクセスをディスエーブルにしています。 これにより、次回のリセット時に JTAG がディスエーブルになります。

AbhijitT_3-1713181325194.png

現在、UDSサービスを使用してパスワードを提供し、JTAGアクセスをロック/アンロックしています。 したがって、このようにして、誤ってロックした場合にロックを解除できます。

どのような方法でもロックを解除する方法なしでJTAGインターフェイスを永久にロックできるかどうかを知りたいこと。 このような可能性はあるのでしょうか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/td-p/739561

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

JTAG を永続的にディスエーブルにする明示的な機能はありませんが、ランダムに生成されたパスワード (TRNG/PRNG を使用) を UCB に設定して、パスワードを忘れる必要があります。

乱数のエントロピーが適切に確保されていれば、この機能を使用してJTAGを永続的にロックできます。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/m-p/739666

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

JTAG を永続的にディスエーブルにする明示的な機能はありませんが、ランダムに生成されたパスワード (TRNG/PRNG を使用) を UCB に設定して、パスワードを忘れる必要があります。

乱数のエントロピーが適切に確保されていれば、この機能を使用してJTAGを永続的にロックできます。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/m-p/739666

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

フィードバックをありがとうございました。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Does-Aurix-TC32LP-has-the-mechanism-to-lock-JTAG-permanentely/m-p/740477

0 件の賞賛