Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、私たちはカスタム AURIX™ TC397x TDA5235_868_5_BOARD を設計し、製品に統合しました。 Memtoolのカスタム AURIX™ TDA5235_868_5_BOARD のファームウェアは、インフィニオンのMiniWigglerを使用して更新しています。 ファームウェアのフラッシュ/更新に問題がある COOLDIM_PRG_BOARD の1つ。

ターゲットは接続中で、Memtoolコマンドの準備ができています。 プログラミング時に、次のエラーメッセージが表示されます(以下に添付)。

その背後にある理由は何でしょうか? デバッグのヒントやトラブルシューティングの手順を提案していただければ幸いです。

注:Memtoolバージョン:2021.08;MiniWiggler V3、DASバージョン:7.3.7

助けは大歓迎です。

よろしく

サマド。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/td-p/686188

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これはハードウェアの問題だと思います。 ロジックアナライザを接続して、すべてのデバッグ信号またはオシロスコープを記録し、同時にできるだけ多くの信号をチェックすることをお勧めします。 Vref、GND、およびリセットラインがいつどのように切り替わるかを確認することをお勧めします。 次に、動作しているCOOLDIM_PRG_BOARDと比較します。 ロジックアナライザを使用する場合は、アナログモードも用意して、VrefとGNDの中間のどこかに信号レベルがあるかどうかを確認すると、何かが壊れている可能性があります。 次に、これらが正常であると思われる場合は、他の信号に進みます。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/m-p/690292

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

COOLDIM_PRG_BOARDに接続した後、これを有効にしましたか(スクリーンショットを参照)。

MathaiB_0-1706688120634.png

 



smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/m-p/686797

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはMathaiB、

はい、有効で、PFLASHが選択されています。 しかし、それでも、ファームウェアの更新中に同じ問題が発生しています。

Memtoolのシーケンスは、セクタを消去してからセクタをプログラムすることです。 セクターの消去自体は行われておらず、スクリーンショットにエラーの言及がスローされています。

エラーメッセージTLE9243QK_BASE_BOARD、どこで打たれているのか手がかりを得ることができますか?このエラーメッセージの理由は何でしょうか?

Memtoolのエラーコードとその考えられる根本原因に関する情報を提案していただけますか?

助けは大歓迎です。

よろしく

サマド。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/m-p/686882

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

同じデザインCOOLDIM_PRG_BOARD、同じMemtoolワークスペース、プログラムファイルを使用していますか,...または、このCOOLDIM_PRG_BOARDのこのCOOLDIM_PRG_BOARDまたはデバイスに固有のものはありますか。他の人と同じように使用されましたか、それとも誰かが特別なアプリケーションをテストしたり、安全/セキュリティ関連のアプリケーションをプログラムしたりした場合のように、その値に使用されましたか? これは突然起こったのか、それとも最初に使おうとしたときから壊れていたのか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/m-p/687123

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

COOLDIM_PRG_BOARDの設計は他のCOOLDIM_PRG_BOARDと同じであり、 COOLDIM_PRG_BOARDのプログラムには Memtool ツールのみを使用しています。 これまでのところ、安全/セキュリティ関連のアプリケーションは使用していません。 また、UCBについては、チップの破損を避けるために、変更やプログラミングは一切行いません。
2〜3回更新を繰り返すうちに、初めて正常にプログラムできたのですが、MemtoolでOperationFailedの問題に直面しました。

よろしく

サマド。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/m-p/687127

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

これはハードウェアの問題だと思います。 ロジックアナライザを接続して、すべてのデバッグ信号またはオシロスコープを記録し、同時にできるだけ多くの信号をチェックすることをお勧めします。 Vref、GND、およびリセットラインがいつどのように切り替わるかを確認することをお勧めします。 次に、動作しているCOOLDIM_PRG_BOARDと比較します。 ロジックアナライザを使用する場合は、アナログモードも用意して、VrefとGNDの中間のどこかに信号レベルがあるかどうかを確認すると、何かが壊れている可能性があります。 次に、これらが正常であると思われる場合は、他の信号に進みます。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/m-p/690292

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

ご回答ありがとうございます。 ADS IDE の AurixFlasher ツールを使用してAURIX™をフラッシュしようとしましたが、成功しました。 そこから先は、Memtoolでプログラムすることも成功しています。

よろしく

サマド。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-TC397x-Flashing-issue/m-p/691555

0 件の賞賛