Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

大家好,

 
希望一切都好。
 
我們希望在產品中遇到的問題獲得支持。
 
我們使用AURIX™ 2G SAK-TC333LP-32F200F AA /_SP001724318
送料機代碼為 F010718055 A.
 
在我們的應用程序中,我們使用 SPI 通信協議與外部設備通信,為此我們使用 QSPI2。 當我們嘗試使用同步工作執行此操作時,它正常工作,但是當我們嘗試使用 DMA 將其轉換為非同步工作時,從未達到回調。
 
請注意,我們使用相同的 DMA 通道使用其他 3 個 QSPI 通道(QSPI0,QSPI1 和 QSPI3)嘗試了相同的配置,並且它正常工作,並且每次都會到達回調。 我們已在評估COOLDIM_PRG_BOARD和 ECU 相同行為上嘗試過此場景。
 
如您可以從附加圖像中看到 QSPI0 正常工作,但 QSPI2 無法正常工作,也注意到 QSPI2_STATUS-> SLAVESEL 設置為 1,但是配置 5,這是不正常的,但如果我手動寫入 QSPI2_STATUS-> RXF,SLAVESEL 將更新為 5 並達到中斷,但如果我們一端出現錯的配置,或者我們有什麼問題,只有一次就可以指導我們遺失了。
 
在第二個圖像中,您可以看到 QSPI3 上也完成相同的配置,它正在工作,並且寫入到寄存器的值是如預期的

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-2G-QSPI2-Asynchronous-Issue/td-p/677572

1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

MCISAR 是一種商業軟件。 它屬於 NDA 的涵蓋範圍,不能在公眾社區討論。

最好的問候。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-2G-QSPI2-Asynchronous-Issue/m-p/677737

0