Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはチーム、

カスタムAURIX TC39xボードを設計しました。 AURIXイーサネットの帯域幅を見つける必要があります。

帯域幅を測定するために、次のことを試してみました。

1. AURIX側でTCP Echoサーバーを実行します。

2.外部ピアデバイスがIperfを使用してクライアントとしてサーバーにアクセスしています。

3. Iperfを使用して実行中のサーバーに接続できますが、帯域幅が正しく決定されていません。

私たちが試した他の方法:

1. AURIX側でHTTPサーバを実行します。

2.外部ピアデバイスがIperfを使用してクライアントとしてサーバーにアクセスしています。

3. Iperfを使用して実行中のサーバーに接続できますが、帯域幅が正しく決定されていません。

注:両方のサーバが正常に動作しており、外部ピアデバイスもサーバにpingを実行できます。

AURIXイーサネットの帯域幅をテストするために従うべきツールと手順は何ですか?おすすめのツールはありますか?

AURIXを外部サーバーに接続し、AURIXをクライアントとして設定し、外部TCPサーバーに接続する方法を考えて、AURIXイーサネット帯域幅を測定できるようにしています。

私たちは、AURIXイーサネットの帯域幅をテストするために、インフィニオンの協力を求めています。 NDAを締結しています。

助けは大歓迎です。

よろしく

サクティベル。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AURIX-Ethernet-bandwidth-measurement/td-p/649830

0 件の賞賛
0 返答(返信)