公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
快乐男孩
Level 2
Level 2
Welcome! 10 comments on blog 5 comments on blog
ASK/FSK一次变频接收器的特性
0 点赞
1 解答
小楚楚
Level 1
Level 1
First question asked First reply posted
■ 低电源电流(868MHz时,典型值为FSK模式下Is = 5.9mA,ASK模式下■ 带RSSI发生器的限幅器,工作频率10.7MHz■ 电源电压5V,±10%波动■RF输入灵敏度ASK< –107dBm■ 带外设电容器的二阶低通数据滤波器■ 可选频段范围810-870 MHz 和400-440 MHzIs = 5.2mA)■ FSK和ASK解调能力■RF输入灵敏度FSK < 100dBm■ 断电模式下极低的电源电流(典型值50nA )■ 可选基准频率■ 完全集成的VCO和PLL合成器■ 自适应阈值的数据分割器

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
小楚楚
Level 1
Level 1
First question asked First reply posted
■ 低电源电流(868MHz时,典型值为FSK模式下Is = 5.9mA,ASK模式下■ 带RSSI发生器的限幅器,工作频率10.7MHz■ 电源电压5V,±10%波动■RF输入灵敏度ASK< –107dBm■ 带外设电容器的二阶低通数据滤波器■ 可选频段范围810-870 MHz 和400-440 MHzIs = 5.2mA)■ FSK和ASK解调能力■RF输入灵敏度FSK < 100dBm■ 断电模式下极低的电源电流(典型值50nA )■ 可选基准频率■ 完全集成的VCO和PLL合成器■ 自适应阈值的数据分割器
0 点赞
SIX_66
Level 6
Level 6
First comment on blog 500 replies posted 250 replies posted
学习学习
0 点赞