Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは
Infineon-SAK-TC37x-DataSheet-v01_01-EN.pdf 188ページには、次のように記載されています。 AN4 EVADC_G11CH0と EVADC_G0CH4 がリストされています。
実行時に AN4 を G11 と G0 で並行してサンプリングすることは可能ですか。
私のアイデアは次のとおりです。 G0のAN4をChannelneigboursでサンプリングしながら、 AN2 と AN3 を「連続モード」で可能な限り高速に、リミット チェック (=> 連続的な Over/UnderValueProtection) を有効にして、それと並行して、AN4 を G11 でサンプリングします GxREQGTA GTM_adcx_trig0 (実行時も周期的)。 タイミング次第では、G0とG11で同時サンペリングが行われます。
これは一般的に可能ですよね? 特に考慮すべきことはありますか?

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Christ0ph、2つの異なるEVADCグループに同じアナログ入力ピンを使用できるはずです。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Christ0ph、2つの異なるEVADCグループに同じアナログ入力ピンを使用できるはずです。

0 件の賞賛