英飞凌团队你好!

我正在使用 ADS 并使用 ILLD 和 367DP MCU。

从字面上看,赋值运算符没有按预期运行。

例如,考虑以下代码(这是一个极其简化的示例,实际上,它涉及将SPI结果分配给一个变量以通过CAN通信输出):

int a = 3;

int b = 0;

b = a;

执行此代码时,b 应为 3。 但是,b 仍为 0。

有人遇到过类似的问题吗? 在这种情况下,应考虑哪些解决方案或检查?

我只使用 ILLD 和 ADS(AURIX™ Development Studio)。

 

我正在使用调试器(MINI_CONTROL2GO 摆动器),当我使用 ADS 在调试状态下运行代码时,分配完成得很好,

但是如果没有调试器,当我运行程序时,分配不起作用。

(我的意思不是整个任务都行不通。 只有一些代码行不起作用)

 

我不确定这是硬件问题(缓存... 之类的)还是编译器(任务)的问题。

 

谢谢。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Assignment-operator-is-nor-working/td-p/671836

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

你能试着让 " b " 变为易失性然后检查一下吗?

最诚挚的问候。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Assignment-operator-is-nor-working/m-p/671989

0 点赞
Xuel11
Level 3
Level 3
5 sign-ins First reply posted Welcome!

尝试使用volitale关键字注释变量b,或者变量b定义为为指针指向变量a

0 点赞