読み取りと書き込みに失敗しました TC277TF (エミュレーション デバイス) EMEM RAM

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

TC277TF EMEM RAM(TLE9243QK_BASE_BOARD アドレス:0xBF00000)を初期化したかったのですが、メモリ EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH が報告され、IC5700で読み取ったときに、それらのアドレスの値は0でした。

    アドレス = (uint32 *)0xBF000000;
    アドレス0 = (uint32 *)0xBF000000;
*アドレス =0x5678;
    アドレス++;
*アドレス =0x6789;
    アドレス++;
*アドレス =0x789a
    アドレス++;
*アドレス =0x89ab
    アドレス++;
*アドレス =0x55aa;
    アドレス++;
*アドレス =0x55aa;
    アドレス++;
*アドレス =0x66bb;
    アドレス++;
*アドレス =0x77cc;
    アドレス++;
*アドレス =0x88dd;
    アドレス++;
*アドレス =0x99ee;
    アドレス++;
*アドレス =0xaaff;
 
TC2xのEMEMの使用方法について十分な情報はありませんでした。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/failed-to-read-amp-write-TC277TF-emulation-device-EMEM-RAM/td-p/667620

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Michael_Chen

最速のサポートを提供するために、 詳細についてはフラッシュプログラミング DEMO_5QR0680AG_42W1 を参照することをお勧めします。

ブラジル、

ジェレミー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/failed-to-read-amp-write-TC277TF-emulation-device-EMEM-RAM/m-p/668535

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、Jeremy_Z、

お返事ありがとうございます!

誤解があったと思います:EMEM RAM---RAM領域( 0xBF000000から開始)を開始し、初期化されたアドレスを読み取って初期化を確認します。

これらのアドレス(0xBF000000---)を読むと、 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH がトリガーされました。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/failed-to-read-amp-write-TC277TF-emulation-device-EMEM-RAM/m-p/669345

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Michael_Chen

調子はどうですか?

ブラジル、

ジェレミー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/failed-to-read-amp-write-TC277TF-emulation-device-EMEM-RAM/m-p/671923

0 件の賞賛