薩克-TC234L-32F200F 和薩克-TC234L-32F200N 有什麼不同?

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我想在我的項目中使用 TC234L。 目前在我的項目中使用的芯片是 SAK-TC234L-32F200N,但我只有 SAK-TC234L-32F200F 庫存。 200 樓可以代替 200 公尺嗎? 我知道N表示CAN FD EVAL_ISO_4DIR1400H框架,F表示TQFP 0.4mm。它們之間有什麼區別?

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/what-is-the-different-between-SAK-TC234L-32F200F-and-SAK-TC234L-32F200N/td-p/677915

2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

Di_W_0-1705465160974.png

一般來說,標準的 CAN 以 1 Mbps 運行,而 CAN FD 支持更高的速度,最高達 5 Mbps。 如果您選擇不使用 CAN FD,則可以考慮 32F200F 作為替代品。 有關更多信息,請參閱標題為 " tc23x_ds_add_v2.3.pdf " 的文件。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/what-is-the-different-between-SAK-TC234L-32F200F-and-SAK-TC234L-32F200N/m-p/677944

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

這兩款裝置之間的獨特區別在於,SAK-TC234L-32F200N AC 支援 CAN-FD 和 ISO11898-1,而 SAK-TC233LP-32F200F AC 不支援。

如果您不需要這個,那麼設備可以交換。請另請參閱:

TC23X_DS _ 新增版本 4.1.pdf 版

問候,

普魯德維

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/what-is-the-different-between-SAK-TC234L-32F200F-and-SAK-TC234L-32F200N/m-p/677922

0