亲爱的英飞凌技术支持团队,

我是使用 TC397 的客户,在 gETH(千兆以太网)的配置方面遇到了一些问题。 我需要在我的应用程序中实现 MAC 到 MAC 的通信,我目前正在使用 Ethernet_1_kit_tc397_TFT 示例。 我如何 CAN 调整此示例以满足我的要求? 我在官方文档中找不到详细信息。

你能否提供指导,说明如何修改 Ethernet_1_kit_tc397_TFT 示例以实现 MAC 到 MAC 的通信? 任何与此相关的技术支持文档、指南、示例代码或配置示例,我将不胜感激。

我真诚地期待你的回复。 非常感谢您的帮助!

最诚挚的问候,

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

根据其他客户的反馈,可以进行 Mac 到 Mac 的通信,但我们没有这方面的详细演示。 客户应修改演示以适应自己的应用,并注意如果没有 PHY,通信时长将受到限制。

我们的客户进行了相关测试,测试结果如下:
关于MAC-to-MAC问题,使用跳线连接了两个TC37x开发板的MAC,并进行了以下实际测试:
通信接口:RMII
通信方式:10M/全双工
通讯距离:30厘米
笔记:
(1)REFCLK需要在外部提供给两个MAC
(2)两块TC37x板共有一块
测试结果:
两个MAC CAN 正常发送和接收ETH数据包,但由于使用跳线和缺少PHY芯片(尽管通信速率降低到10M),偶尔仍可能发生通信不稳定。 使用PCB接线应该可以改善这种情况,但是随着通信速度的提高,传输距离仍然非常有限。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的英飞凌技术支持团队,

我们衷心感谢您的帮助和建议。

我们的计划是通过 RGMII 接口将 TC397 连接到 Marvell 88Q5152,以满足我们的应用要求。

过去,在Linux系统上,我们设置了一个固定链接来直接指定速度和双工模式。 我们想询问是否 CAN TC397上使用类似的方法来正确建立此连接。

目前,我们仍在寻求更多建议。 我们的目标是确保我们的连接既稳定又可靠,以满足我们的应用需求。

再次感谢大家的帮助和支持。 我们期待收到更多有价值的建议。

热烈的问候,

0 点赞