Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは、ボードにインフィニオンのtc375チップを使用しています。

私のボードは広告v1.9.4でボードをデバッグするのに問題はありませんが、今日の朝v1.9.16に更新しましたが、デバッグの開始に問題があります。

しかし、内部ADSのデバッガ(TASKING C / C ++デバッガでタイトルを付ける)でデバッグを開始すると、以下のエラーが発生しました。

lsi_0-1700444213810.png

"読み込みに失敗しました: ターゲットが実行中の場合、直接アクセスしないと点滅できません。"

 

 

 

WINIDEAでデバッグを開始すると、以下のエラーがポップアップ表示され、エミュレーション開始ステップの後に次のステップに進むことができません。

 

lsi_1-1700444319028.png

 

「Control_board_final_code_for_PFC_working (1) の起動中に内部エラーが発生しました」
ICONNECT_E_ERROR: 要求された操作の実行中にエラーが発生しました。 / エミュレーション開始に失敗しました: エラー : デバッグモジュールに接続できません。 / isys::CSessionCtrl::begin_program() が失敗しました! winIDEAエラー: [ラッパーベース.cpp, 84]"

誰かが私にこれについての解決策を与えることができますか?

 

+)

WINIDEAを起動して進行中のセクションに、以下のメッセージが表示されました

lsi_0-1700445634322.png

 

"エミュレーションの初期化の実行
インフィニオンのminiWigglerは、評価用および非商用目的でご利用いただけます。
C:\ Users \ HALAB_G \ AURIX-v1.9.16-workspace \ workspace_LSI\ Control_board-PFC_LSI_working \ Control_board_final_code_for_PFC_working\ Debug \ Control_board_final_code_for_PFC_working.elfをロードしています
エミュレーション 初期デバッグ周波数設定
エミュレーション リセットのアサーティング
エミュレーション SoC に接続できませんでした
エミュレーションのリセットが非アクティブです
SoC/コアに接続されたエミュレーション
エミュレーション SoC への接続が完了しました
エミュレーション リセット解除
エミュレーションのリセットが非アクティブです
エミュレーション初期化スクリプト(存在する場合)が完了しました
エミュレーション 最終デバッグ周波数設定
エミュレーション SoC ID の一致 OK
SoC検出デバイス:TC370シリーズ、rev。 AAの
エミュレーション開始
C:\ Users \ HALAB_G \ AURIX-v1.9.16-workspace \ workspace_LSI \ Control_board-PFC_LSI_working \ Control_board_final_code_for_PFC_working\ Debug \ Control_board_final_code_for_PFC_working.elfの読み込みを実行しています
エミュレーションの開始に失敗しました: エラー : デバッグ モジュールに接続できません。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/debugging-error-with-TC375-chip-after-ads-update/td-p/643552

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@lsi、この特定のプロジェクトでのみこの問題を観察しているかどうかを確認していただけませんか? 点滅するLEDの例またはその他の例をデバッグしてみて、それでも同じエラーに直面しているかどうかをお知らせください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/debugging-error-with-TC375-chip-after-ads-update/m-p/647049

0 件の賞賛