三月 27, 2023
03:06 AM
我将TC275的CAN_RX_FIFO例程移植到TC234上,原本的demo实现效果是:CAN TX通过loopback模式循环向RX发送信息,直到RX FIFO溢出,此时会进入之前配置好的RX FIFO溢出中断。但是移植到TC234后,RX FIFO溢出会掉入如下error:
1,请问从什么手册上可以查询到这种error是由什么引起的?以及对该error的介绍?
2,请问为什么TC234不会进入FIFO溢出中断,明明使能了该中断
期待收到回复!谢谢!
已解决! 转到解答。
1 解答
三月 31, 2023
11:58 PM
Please refer to this TC234 CAN demo code: https://community.infineon.com/t5/AURIX/Not-able-to-read-receiving-CAN-message-in-MultiCANBasic-Demo....
5 回复数
三月 31, 2023
11:58 PM
Please refer to this TC234 CAN demo code: https://community.infineon.com/t5/AURIX/Not-able-to-read-receiving-CAN-message-in-MultiCANBasic-Demo....