Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

使用 iLD API 編程 TC357,如何將其兩個 ADC 核心設定為同時連續取樣以下兩個通道:

  • 安 2 (避免 _G0CH2)
  • 安 8 (避免 _G1C0)

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-to-configure-the-two-ADC-to-sample-simultaneously-in-TC357-with-iLLD-API/td-p/662828

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,考拉,

請參考這裡的一些討論:我們可以在一起進行並行轉換為初級和次級叢集/TD-P/ 401732

同步轉換需要一些具有相同頻道的群組,但您可以使用別名功能來實現不同的頻道。

第二個選項使用外部源來觸發兩個 ADC 核心也可以工作,但它可能會有一些抖動。

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-to-configure-the-two-ADC-to-sample-simultaneously-in-TC357-with-iLLD-API/m-p/670491

在原始文章中檢視解決方案

0
4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @koala ,

 

有關此,請參考 ADC _ 佇列 _ 掃描 _ 1_套件 _TC375_LK 代碼示例。 此示例適用於 tc375,但您可以參考這個以了解程序流程以及哪些 ILLD 可以用來實現您的使用案例。 您也可以參考相關簡。 我希望這個例子為您提供了一個開始使用的基本想法,如果需要進一步的幫助,請告訴我。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-to-configure-the-two-ADC-to-sample-simultaneously-in-TC357-with-iLLD-API/m-p/663539

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

在發布這個問題之前,我瀏覽了 github 示例和演示文稿。 這些例子如此簡單,它們沒有太大幫助。

甚至可以並行取樣 AN2(EVADC_G0CH2)和 AN8(EVADC _G1CH0)嗎?

  • 用戶手冊提到 " 同步化內核可轉換主要求的相同通道。" 和 " 同步主管通過提供控制信息 GxArbcFg(x=0-11).ANONS(請參見圖 272)和請求的通道號碼來控制從屬。" 所以看來 AN0 和 AN8 可以同時採樣,但 AN2 和 AN8 不能,對嗎?
  • 但是,使用手冊還提到 " 同步轉換請求由主要定義的相同頻道號碼。 使用別名功能,可以轉換來自不同輸入通道的類比信號。" 這個 " 別名功能 " 是最好的解決方案嗎? 這仍然會達到最大 2.6MHz 採樣率嗎?
  • 如果我忽略 " 同步轉換 " 功能,並讓兩個 ADC 核心獨立工作,但將它們配置為具有相同的配置,尤其是由相同的源代碼觸發,會更好嗎? 這實際上會與 " 同步轉換 " 相同的結果,這兩個內核在完全同一個實例中都在完全同一個時間採集樣本嗎?

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-to-configure-the-two-ADC-to-sample-simultaneously-in-TC357-with-iLLD-API/m-p/664221

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,考拉,

請參考這裡的一些討論:我們可以在一起進行並行轉換為初級和次級叢集/TD-P/ 401732

同步轉換需要一些具有相同頻道的群組,但您可以使用別名功能來實現不同的頻道。

第二個選項使用外部源來觸發兩個 ADC 核心也可以工作,但它可能會有一些抖動。

謝謝

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-to-configure-the-two-ADC-to-sample-simultaneously-in-TC357-with-iLLD-API/m-p/670491

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

有更新嗎?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/How-to-configure-the-two-ADC-to-sample-simultaneously-in-TC357-with-iLLD-API/m-p/669393

0