Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨團隊,

我正在使用 TC333 控制器,我想在我們的項目中實現 RTC。 需要知道電池必須連接的硬件連接。

在數據表中沒有看到有關 RTC 的任何信息。

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

只是為了添加更多的評論使用 SCR RTC。 AURIX 上的 SCR 需要在"冷"電重設後進行配置並啟動。 SCR 內存需要由 SCR 本身以外的其他人從閃存加載,因為它 CAN訪問 SPB。這表示主機 (CPU 或 DMA) 必須從 PFlash 載入它並啟動 SCR。 一旦完成,SCR RTC CAN 運行。如前所述,SCR 是由 VEVRSB 電源域供電。 您需要檢查當前繪製計算以使用鈕扣電池,但另一個要求是 VEXT 和 VEVRSB 具有相同的電壓電位。 使用 3V 鈕扣電池,您還需要 VEXT 處於電壓範圍內(直到進入待機模式)。 我認為你的電源方案會切換 VEVERSB 供電軌上的鈕扣電池(即當您通過在 AURIX 上進入待機模式來關閉其他電源時,僅保持 VEVRSB 供電)。

SCR RTC CAN 通過內部 70kHz 時鐘或 PCLK 或 P33.10 上的時鐘運行。您還必須考慮如何喚醒系統。 在 VEXT 電壓恢復之前,AURIX 無法喚醒;一般而言,如果喚醒事件僅為 RTC,則需要 SCR 的引腳來啟用主電源供應器。

AURIX 上還有一個喚醒定時器 (WUT),也 CAN 使用,但您需要保持 VEXT 通電,因為當 VEXT 未通電時,無法使 AURIX 脫離待機狀態。

另一個注意事項是 70kHz 時鐘不是很準確,並且不會被 SSW 修剪。 如果您想要任何準確性,則需要自己執行此操作。

您還 CAN 使用 32.768kHz 晶體和 CMOS 反相器 (SN74LVC2GU04) 以及一些電容和電阻為 P33.10 製作自己的 32.768kHz 時鐘。

在原始文章中檢視解決方案

0
14 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @gunasekart 
實際上,我不太清楚您的目標,因為 TC3xx 中沒有特定的 RTC(實時時鐘)模塊,所以我想知道您是否 CAN 再次描述您的問題。
BR,
傑里米

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨傑里米,
嗨,

也許他/她想要在包含 RTC 的地方使用待機控制器(SCR)。 在這裡,您當然需要單獨啟動備用域。 如果我沒有錯,可能會有一些共享的 ADC-PAD,你可以利用它。

最好的,

TBencher

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨團隊,

感謝您的回复。 實際上,我想將電池連接到 TC33X 控制器以在控制器中啟用/配置 RTC。 我們需要確認這個控制器是否可能,或者請建議任何其他方式。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

正如傑里米已經指出的那樣,默認情況下沒有 RTC 可用。 但是,如果您想使用待命控制器,那麼您將在其中一個控制器中。 你打算做什麼?請描述您的申請。

最好的,

TBencher

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

好的,但我們需要更多的信息。 您的 RTC 應該負責什麼? 你知道我們已經試圖解釋你什麼嗎?

最好的,

TBencher

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我們希望添加一個投幣式電池(電池)來為 TC333 上的板載實時時鐘供電

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

我在 TC33X 下沒有內置的 RTC。 這是正確的嗎? 但在下面提到的規範中, 實時時鐘是肯定的。這就是我們要求如何使用這個的原因。

我們的應用程序是 RTC 應運行(通過連接鈕扣電池),即使模塊電源關閉。 在硬件中,包括 RTC 以及如何使用它的待機控制器的電源引腳。 你能否提供它解釋的任何手冊和部分。

SAK-TC333LP-32F300F AA - 英飛凌科技

 

gunasekart_0-1693451270378.png

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

不幸的是,我今天有點忙,但我會稍後檢查。

 

最好的,

TBencher

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛  
@gunasekart 實時時鐘是可控硅中的子模塊,請參閱 TC3xx 用戶手冊中的 49.11 實時時鐘(RTC)
BR,
傑里米

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨傑里米,

感謝您的回复。 我明白 RTC 是 SCR 的子模塊。 我的查詢是硬件連接,其中(MCU 引腳)我必須連接硬幣單元。 是否有 RTC 測試的硬件手冊/應用程序,也是否需要外部 RTC 時鐘。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

啟動 SCR 電源的 PIN 碼取決於您的套件,稱為 VEVRSB:

1.適用於 LFBGA-292
2 的 T11。不幸的是,對於 TQFP-80


沒有專門的示例代碼可用。

LFBGA-180 TQFP-144 TQFP-100

最好的,

TBencher

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感謝您的快速響應。

1. 我們需要知道是否需要外部 RTC 時脈,或在開啟電源時,此引腳 MCU 會產生 RTC 的內部時脈。 還要確認我們是否 CAN 將電池(鈕扣電池)連接到該引腳。建議任何電路?

2.但最初提到的 RTC 模塊不存在於 MCU。 任何具體的原因?

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

要回答這個問題,我們需要了解更多有關您的應用程序的信息。 但是,一般來說,只要滿足給定的電氣要求,您就可以連接任何直流電源。 如果您的電壓接近所需的最低電壓,您也應該考慮使用監控機制。 通常,如果您的應用程序在某種程度上與安全性相關,我建議您使用 TLF35584,您還可以在其中包含監視功能。 不幸的是,我們不能免費建議任何電路,但是如果您以三板為例,您會在包含的原理圖中找到這些東西。 你的第二個問題,那麼一切都在物理上在一個包中。 RTC 僅在 SRC 內部可用的原因可能是它與其他所有內容的獨立性。 我沒有做出決定,但也許 IFX 的人 CAN 更好地解釋它。

最好的,

TBencher

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

只是為了添加更多的評論使用 SCR RTC。 AURIX 上的 SCR 需要在"冷"電重設後進行配置並啟動。 SCR 內存需要由 SCR 本身以外的其他人從閃存加載,因為它 CAN訪問 SPB。這表示主機 (CPU 或 DMA) 必須從 PFlash 載入它並啟動 SCR。 一旦完成,SCR RTC CAN 運行。如前所述,SCR 是由 VEVRSB 電源域供電。 您需要檢查當前繪製計算以使用鈕扣電池,但另一個要求是 VEXT 和 VEVRSB 具有相同的電壓電位。 使用 3V 鈕扣電池,您還需要 VEXT 處於電壓範圍內(直到進入待機模式)。 我認為你的電源方案會切換 VEVERSB 供電軌上的鈕扣電池(即當您通過在 AURIX 上進入待機模式來關閉其他電源時,僅保持 VEVRSB 供電)。

SCR RTC CAN 通過內部 70kHz 時鐘或 PCLK 或 P33.10 上的時鐘運行。您還必須考慮如何喚醒系統。 在 VEXT 電壓恢復之前,AURIX 無法喚醒;一般而言,如果喚醒事件僅為 RTC,則需要 SCR 的引腳來啟用主電源供應器。

AURIX 上還有一個喚醒定時器 (WUT),也 CAN 使用,但您需要保持 VEXT 通電,因為當 VEXT 未通電時,無法使 AURIX 脫離待機狀態。

另一個注意事項是 70kHz 時鐘不是很準確,並且不會被 SSW 修剪。 如果您想要任何準確性,則需要自己執行此操作。

您還 CAN 使用 32.768kHz 晶體和 CMOS 反相器 (SN74LVC2GU04) 以及一些電容和電阻為 P33.10 製作自己的 32.768kHz 時鐘。

0