Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

我正在使用應用套件 TC3X7 V2.0 TFT 板

我已配置 BMHD,但主機板始終從內部快閃記憶體啟動,忽略 BMHD 設定

如果我想使用備用啟動模式或 BMI 啟動,我需要在主機板上進行哪些更改?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/td-p/742285

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@manishasagare4

您是否對應用程式套件手冊第 15 頁第 4.2 節)中提到的進行了必要的更改?

David_R_0-1713462300071.png

而且啟動模式還是一樣嗎?

問候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/m-p/742707

在原始文章中檢視解決方案

0
6 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

在應用套件 TC3X7-V2 上設定備用啟動模式可實現靈活的系統初始化和測試。 cox 纜線和網際網路套件透過選擇特定的啟動模式,開發人員可以自訂啟動行為、啟用偵錯功能或載入替代韌體版本以進行測試。 有效理解和利用這些設定對於優化開發工作流程、解決問題以及確保基於 TC3X7-V2 平台的嵌入式系統的可靠運作至關重要。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/m-p/742516

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

在應用套件 TC3X7-V2 上設定備用啟動模式可實現靈活的系統初始化和測試。 cox 纜線和網際網路套件透過選擇特定的啟動模式,開發人員可以自訂啟動行為、啟用偵錯功能或載入替代韌體版本以進行測試。 有效理解和利用這些設定對於優化開發工作流程、解決問題以及確保基於 TC3X7-V2 平台的嵌入式系統的可靠運作至關重要。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/m-p/742515

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@manishasagare4

您是否對應用程式套件手冊第 15 頁第 4.2 節)中提到的進行了必要的更改?

David_R_0-1713462300071.png

而且啟動模式還是一樣嗎?

問候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/m-p/742707

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

感謝大衛的回覆。 我將此部分紅色並解釋為 - 根據現有的 ckt,主機板應啟動至 BMI 模式,因為該部分顯示「啟動模式固定設定為啟動模式由啟動模式索引選擇」。 所以它將使用我配置的 BHMD。 您的意思是我必須將 P14.3 調高或調低才能切換到 BMI? p10.5 和 p10.6 怎麼樣? 我可以讓它們保持原樣嗎?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/m-p/742855

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@manishasagare4

You mean I have to drive  P14.3 to either high or low to be able to switch to BMI?

是的,這是正確的

David_R_1-1713555773207.png

David_R_0-1713555663783.png

 what about p10.5 and p10.6 ?

此引腳用於 ASCLIN2 模組

David_R_2-1713555916697.png

can i leave them as it is?

如果你看一下原理圖,你會發現兩者都可以用作 HWCFG

David_R_4-1713556484811.png

還有一個表格顯示了這個引腳

David_R_3-1713556041619.png用戶手冊沒有指定任何關於引導模式的引腳,因此除非您想修改 PCB,否則您只有 P14.3 選項,所以我的建議是,讓它作為當前配置。

問候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/m-p/743362

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

非常感謝大衛。 「您只有 P14.3 選項」...感謝您的確認

問候,

馬尼沙

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Settings-to-use-Alternat-Boot-Mode-on-Application-Kit-TC3X7-V2-0/m-p/743538

0