关于hightec使用非常基础的问题,但是我看了几个教程视频又没有找到解决办法

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
ddddd
Level 1
Level 1
First question asked First reply posted
问题真的非常基础!! 1、我下载了一个“Aurix培训完整实验例程”,我不确定这个是不是用hightec打开的,但是确实可以导入。 问题是导入后里面的函数我没有办法open declaration,即使我编译过后仍然不行。然后我发现只有我新建的hightec工程可以使用这一项功能,而可以使用这项功能的工程旁边带有[“TriCore4.9.3.0”-IRAM]的字样,我中间不知道怎么操作的,让我自己导入的工程旁边也有了这个字样。 所以我的问题是,如何让没有这个字样的工程旁边拥有这个字样?或者说如何使用open declaration这个功能? 2、我通过首页的那个资料合集,下载了一个也下载了一个“iLLD 例程库”但是不知如何使用,可能是因为我使用了错误的导入方法,导致导入后只有工程的名字,但是点开后没内容。 3、如果有详细的关于hightec如何使用的资料,我会非常感激,因为真的是一点基础也没有。
0 点赞
7 回复数
你好,能截个图么?或者是加下微信具体跟你说下
0 点赞
好的 我的wx是danaequququ
0 点赞
BABY1
Level 5
Level 5
5 solutions authored First solution authored First like received
好像导入的文件还需要在里面配置添加
0 点赞
sesshouhmaru
Level 4
Level 4
First like received 25 comments on blog 10 comments on blog
别人发给我的,参考一下。 Hightec 导入illd demo 步骤: 1.新建:TriBoard Tc275C 工程; 2.Copy illd(BaseSw文件夹)和Demo(AppSw文件夹)到src目录下,替换hello.c; 3.修改Manage Configurations( RAM或ROM ); 4.添加Paths(更改Manage Configurations要重新添加 Include Paths); 5.修改core_main() 为main; 6.去掉不编译的文件和文件夹(CIF ,CPUCStart); Hightec编译生成hex文件的具体设置方法 1.项目右击选择属性, 2.在C/C++build下选择“Settings” , 3.在右面选择Build Steps,下面的第三行“Post-build steps” 下的 “Command” 里面输入如下 : tricore-objcopy.exe -O ihex ${BuildArtifactFileBaseName}.elf ${BuildArtifactFileBaseName}.hex 4.编译完成后可输出与 elf 同名称的 hex 文件 ,可以使用 memtool 或者ude mtool 烧写 hex 文件
0 点赞
阳东
Level 5
Level 5
10 comments on blog 5 comments on blog First comment on blog
mark
0 点赞
liliWinner
Level 6
Level 6
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted
mark
0 点赞
ZERO_GO
Level 6
Level 6
5 sign-ins Welcome!
看看配置文件
0 点赞