关于 SCU_RSTCON.SMU 禁用并返回启用
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
我禁用了 SCU_RSTCON.SMU =0x0(不会为 SMU 的触发器生成重置值)。

我将 ALM10 [0](软件警报 0)、ALM10 [1](软件警报 1)配置为 SMU_RESET。 然后将 SMU 设置为 RUN 并设置命令 SMU_Alarm (0)。

我观察到 ALM10 [0] 设置为 1,SCU_RSTSTAT.SMU 设置为 0,不进行重置。 我想这是预期的。

 

然后我将 SCU_RSTCON.SMU 设置为 0x1(系统重置是为触发 SMU 重置而生成的),然后发出命令 SMU_Alarm (1)。

我观察到 ALM10 [1] 设置为 1,但没有重置,这不是意料之中的,因为我已将 SCU_RSTCON.SMU 设置为 0x1。

 

我注意了 SE 保护和 SMU_KYES 保护,这应该不是他们的问题。

谁能给我一些建议?
为什么我将 SCU_RSTCON.SMU 设置回 0x1 并通过 SMU 命令触发软件警报 1,但其余的却没有按预期发生。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/About-SCU-RSTCON-SMU-disable-and-back-to-enable/td-p/675710

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Mac_Zhao

在 SMU 初始化结束时你激活了 SMU_Core 状态机的运行状态了吗?
您可以查看程序示例SMU_Reset_Alarm_1
适用于 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR以及 AURIX™ TC3xx 用户手册第 1 部分第 15.3.1.7 节 SMU_Core 状态机以获取更多信息。

最好的问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/About-SCU-RSTCON-SMU-disable-and-back-to-enable/m-p/676932

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Mac_Zhao

在 SMU 初始化结束时你激活了 SMU_Core 状态机的运行状态了吗?
您可以查看程序示例SMU_Reset_Alarm_1
适用于 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR以及 AURIX™ TC3xx 用户手册第 1 部分第 15.3.1.7 节 SMU_Core 状态机以获取更多信息。

最好的问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/About-SCU-RSTCON-SMU-disable-and-back-to-enable/m-p/676932

0 点赞