Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

大家好,

我正在開展一個項目,我需要準確生成具有 1 Hz 頻率的 50% 工作信號的 PWM 信號。

我嘗試使用 CCU6 中斷,GTM(TOM/ATOM),GPT12 和 FreeRTOS,但通過邏輯分析儀和微鏡測量,所有都產生了每秒約 265 美元偏斜。

根據我的理解,源晶體振盪器的公差為 50 ppm,相當於每秒 50 歐元,因此我旨在保持在這個誤差範圍內。

如何使用後者傾斜公差實現這樣的信號?

BR,

阿姆爾·哈利德

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/td-p/678258

5 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Amr-卡萊德·阿齊茲

電氣規格和時鐘系統的完整詳細信息可在 myIC P 平台上找到

在那裡,您可以找到包含所有 osc_xtal,sys_pll 和 per_pll 參數的表格, TC39x 系列的 模擬模型 ,還有一些應用說明可能很有用的水晶振盪器基礎知識和振盪器處理,

問候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/678528

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @David_R

我擔心在幾次試用之後,問題仍然存在,許多資源也無法訪問,您能告訴我在這種情況下是否預計每秒約 180 us 的傾斜度,或者是否有解決方案?

BR

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/687761

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Amr-khaled-Aziz

為了能夠存取這些文檔,您需要一個MyICP 帳戶,如果您已經有一個帳戶但無法訪問,請告訴我,

另一方面,您能告訴我這是英飛凌的COOLDIM_PRG_BOARD開發還是定制的?我可以知道您想要實現什麼嗎?您可以分享您的專案以便能夠更快地幫助您嗎?

問候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/687970

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好 @David_R

是的,我正在使用英飛凌的原始AURIX™ TC399XP KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ,我正在嘗試產生精確的 PPS(每秒脈衝)以與雷射雷達同步,但需要高精度該訊號。

BR,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/688992

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

該線程遵循相同的問題,請在那裡添加任何更新。

請不要為同一問題建立多個執行緒。

最好的問候,

埃里克

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/695210

0