使用 TC3x 的 RIF 的 24G 雷达应用
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
有没有推荐的 24G Radar MMIC 与 TC3x 的 RIF 配对以用于外部 ADC 用例?
如果没有单个 24G Radar MMIC,那么对单独的组件有什么建议吗,比如外部 RAMP 发生器(不需要 PLL,我们只需要良好的线性度,但不需要频率精度)和外部 ADC 来快速提升 FMCW 鸣叫序列?

koala_0-1696993256855.png

 

对于内部ADC用例,设计师在绘制这张照片时想到的24GHz " Radar前端"是什么?
连接到 HSIC 模块的信号是什么? 为什么需要它? 它 CAN 提供什么好处?
是否有任何低通滤波器参考设计可以将 DAC (HSPDM) 信号过滤成干净的 Ramp 信号,用于 VCO 控制

koala_0-1696994690176.png

 

非常感谢!

 

 

 

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @koala

请参阅 传感器选择指南和 袖珍指南 ,了解市场上可用的各种雷达传感器。你能否告诉我们你所指的图片的来源。 你能否详细说明你正在尝试构建的应用程序,以便为你推荐一款合适的设备? 同时,你也可以参考:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Radar-basics-FAQs-KBA237673/ta-p/443721为了得到一些基本的澄清

希望这能有所帮助!

最好的问候,
亲爱的

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

它来自 aurixtc3xx_um_part1_v2.0,图 286 293。&

我们的应用是使用24GHz雷达进行交通监控。

我无法从链接的文档中找到答案,请您直接回答这些问题。 非常感谢!

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,英飞凌雷达/Aurix 专家,请帮忙。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @koala

很抱歉回复延迟,我们正在与这里的团队讨论。 我会尽快给你回复

感谢您的耐心等待

最好的问候,
亲爱的

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @koala

 

让我先从你的最后一个问题开始(HSPDM 的低通滤波器):

  • 作为 LPF 的基本建议,我们考虑一阶遥控滤波器。 但是,根据应用程序要求(例如 滤波器滚降、阻带衰减和输出驱动能力)可以使用二阶有源滤波器。 例如,可以推荐 Sallen-Key Butterworth LPF。

 

关于 HSIC

  • 这是高速输入捕获。 它应该用于测量缩小的 VCO 频率(因此是分频器符号),这可能有助于微调 HSPDM 信号。 HSIC 是 QSPI 模块的一部分,有关更多信息,请参阅 TC3xx 用户手册第 34 章。

 

关于前端

 

最诚挚的问候,

托马斯

 

 

0 点赞