使用 AURIX™ TC399 生成具有低容差的 PWM 信号
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
大家好,

我正在做一个项目,我需要精确生成 PWM 信号,占空比为 50%,频率为 1 Hz。

我尝试过使用 CCU6 中断、GTM(TOM/ATOM)、GPT12 和 FreeRTOS,但根据逻辑分析仪和微型示波器的测量,每秒产生的偏差约为 265 美分。

根据我的理解,源晶体振荡器的容差为50 ppm,相当于每秒 50 us,因此我的目标是保持在这个误差范围内。

我怎样才能用后者的偏差容差来实现这样的信号?

BR,

阿姆尔·哈立德

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/td-p/678258

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Amr-Khaled-az iz

电气规格和时钟系统的完整详细信息也可以在 myICP 平台上找到

在那里你可以找到包含所有 osc_xtal、sys_pll 和 per_pl l 参数的表格、TC39x 系列的 仿真模型 ,还有一些可能对晶体振荡器基础知识和振荡器处理有用的应用笔记,

问候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/678528

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @David_R

恐怕经过几次试验,问题仍然存在,而且许多资源也无法访问,你能告诉我这种情况下是预期的每秒180美分左右的偏差,还是有解决这个问题的办法?

BR

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/687761

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Amr-khaled-Aziz

要访问这些文件,您需要一个MyICP 帐户,如果您已经有一个MyICP 帐户但无法访问,请告诉我、

另一方面,您能告诉我这是英飞凌的COOLDIM_PRG_BOARD开发还是定制的?我可以知道您想要实现什么吗?您可以分享您的项目以便能够更快地帮助您吗?

问候!:1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/687970

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @David_R

是的,我正在使用英飞凌的原始AURIX™ TC399XP KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ,我正在尝试生成精确的 PPS(每秒脉冲)以与激光雷达同步,但需要高精度该信号。

BR,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/688992

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

本主题与此问题相同,如有任何更新,请在此添加。

请不要为同一个问题创建多个主题。

最诚挚的问候,

埃里克

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/PWM-signal-generation-using-Aurix-TC399-with-low-tolerance/m-p/695210

0 点赞